持続性
ウィンドテックは、電源をオンに保つ重要な役割を果たします
2020 年と 2021 年には、米国で記録的な風力タービンの設置が見られ、容量が 30% 増加しました。 今日、この業界は、タービンの設計者、製造業者、設置業者から、メンテナンスや修理を行うためにタワーに登る人々まで、120,000 以上の仕事をサポートしています。
ティムケン パワー システムズ サービス グループの一部であるH&N Windのビジネス マネージャーとして、Nathan Glessner は、アメリカ全土のコミュニティの明かりを灯し続けるために、文字通り、非常に高いところまで行く技術者チームを管理しています。
メカニカル スキルは、ティムケン全体の深いサポートと引き換えに提供されます。
Glessner は、風力発電事業に参入する前に、H&N Electric で働き始めました。 「川の向こう側にある高校を卒業して溶接工になったので、製造工場で働き始めました」と彼は言います。
2005 年、彼は H&N の技術者として初めて風力タワーに登りました。 「それはオレゴンにありました」と彼は言います。 「問題を解決しようとして、日本から 2 人の技術者が米国に飛びました。彼らは適切なツールを持っていなかったので、私たちを見つけました。」
「風力エネルギーは送電網にとってますます重要になっています。つまり、私たちの仕事も重要です。」
ネイサン・グレスナー
H&N ウインド、ビジネス マネージャー
今日、H&N チームの成長は Glessner にとって最大の課題です。 「風の技術は非常に需要があります」と彼は言います。 「自由と冒険を求める若者にとって、素晴らしい仕事です。全国の人々と知り合うことができ、それは重要な仕事です。」
彼は常にトレーニング可能な候補者を探しており、有望な若い才能に出会うたびにカードを渡すことで知られています. 「フォークリフトや旋盤、建物などを購入することはできますが、勤勉な労働者を見つけるのは困難です」と彼は言います。
いくつかの 3MW タービンは、景観の上に 35 階建てそびえ立っています。 そこでは多くのことが起こりますが、正しい姿勢とある程度の機械的能力があれば、すぐに慣れることができます、と Glessner は言います。 「ベアリングの交換、電気のアップグレード、トルク、テンショニング、オイル交換 – それは私たちが行っている仕事の日々です」と彼は言います.
H&Nには、ギアボックス、発電機、モーターの修理、ベアリング、トルクリミッターの専門知識など、ティムケンのリソースと知識がすべて含まれています。 メンテナンス コールや緊急時にすべての機能を利用できます。
「顧客がタワーをダウンさせているとき、状況は常に緊急です」と彼は言います。 「風力発電所は電力会社と契約を結び、一定割合のタービンを常に利用できるようにしています。もし塔が倒れたら、彼らは昨日あなたを必要とします。」
安全にプレイし、景色を楽しむ
風力技術者の 1 日は、朝のテールゲート ミーティングで始まり、議題、安全プロトコル、および考えられる危険について検討します。 強風や雷雨により、計画がすぐに変更される可能性があります。
登山前にはハーネス検査が義務付けられています。 ほとんどのタービンには、ケーブルを引き上げるモーターがあり、80 ~ 100 ポンドの重量が軽減され、登るのに役立ちます。 工具、部品、水、食料、その他の必需品は、外側のホイストまたは内側のリフト システムを使用してタワーに移動します。
風力発電所は、風が強く信頼できる場所に建設されます。沿岸地域、丸みを帯びた丘、開けた平原、山の裂け目などです。 それは通常、航行可能な地形や穏やかな天候とは一致しませんが、多様性と冒険に勝るものはありません。 「私は世界中を旅してきました」とグレスナーは言います。 「私たちの作業のほとんどは、ファイバーグラス製のナセル内で安全に行われますが、景色を確認するためだけに、毎回ふたを開けなければならないことは明らかです。」
もはや「過渡的な」電源ではありません
2022 年 3 月 29 日、米国の風力エネルギーは大きな節目を迎えました。 初めて、米国の風力発電所は 2,000 GWh を超えて発電しました。これは、1 か月で 200 万以上の平均的な家庭に電力を供給するのに十分な電力です。 その 24 時間の間に、風は天然ガスを除くすべての電源を打ち負かしました。
「風力エネルギーは電力網にとってますます重要になっています」と Glessner 氏は言います。 「つまり、私たちの仕事も重要です。」
サービス エンジニアと技術者は、世界中の風力エネルギーの成長に不可欠です。 Andy Zhou と彼のチームが中国の風力エネルギーの課題をどのように解決しているかをご覧ください。
Published: 2022/10/12