アートとテクノロジーの融合

世界最大のスポーツ イベントからスリラー映画まで、今日の放送および映像専門家たちは、ティムケンの産業用モーションソリューションを備えたロボット カメラを使い劇的な瞬間を捉えます。Timken の 2 つのブランド、ロロン(Rollon) と スピネア(SPINEA) は、世界中のエンターテイメントにおける制作の安全性、品質、効率の向上に貢献します。

減速機の専門家であるSPINEAとリニアモーションソリューションを提供するRollonは、どちらもティムケンの多様な産業用モーション製品ポートフォリオの一部です。ティムケンは2022年にSPINEAを、2018年にRollonを買収しました。ベアリングの設計におけるリーダーとして成長を続ける同社の産業用モーション製品は、さまざまな業界においてロボット工学を駆使した技術ソリューションを提供し、将来の顧客のニーズを満たすために進化し続けています。

「スポーツ放送と映画では、動作の科学とエンターテイメントである芸術が、急速に成長するロボットカメラ市場と融合し、視聴者とメディア会社の両方に利益をもたらしています」とSPINEAの CEO、ドゥサン・ヴァシリサン氏は述べます。「私たちは、動作制御カメラの設置における最高のイノベーターたちと協力し、撮影スタッフにとってはより安全な撮影、視聴者にとってはより楽しい映像、そしてスタジオにとってはより効率的な撮影を実現します。」

スポーツのあらゆる動きと勝利決定の瞬間を捉える

スポーツイベントの撮影では、詳細が非常に重要です。観客は、雨でも雪でも晴天でも、すべてのパス、キャッチ、勝利決定の瞬間を見たいと思っています。取り付けられた放送用カメラは、Rollonスピーディレール支えられ、自立して静かに直線に動きます。

Detail photograph of a swimmer's arms during training.

ロボット放送カメラシステムの世界的リーダーである Movicom は、 高度な 3D モーション制御を備えたウインチにカメラを搭載するRobycam ソリューションの機動性を強化するために Rollon を使います。Robycam を使用する撮影スタッフは、FIFA 女子ワールドカップや FINA 世界水泳選手権などのイベントを撮影しています。

Rollon は、Robycam カメラのハンドリング システムが水平に移動するリニアレールを開発しました。Rollonは、プロサッカースタジアムの常設設備として、ロボット カメラを全フィールドにわたって動かす強度を備えた、長い単一レールを設計、製造しました。

使用要件には、頑強さ、低ノイズ、およびカメラを最高10 メートル/秒の速度で動かすことが含まれます。つまり時速 32 マイル以上です。

Image of Rollon's Speedy Rail.


Rollon の スピーディレールは、Robycam のジャイロ安定化カメラのヘッドをできる限り安定させ、スムーズなカメラ操作と高品質の映像を実現するのを助けます。


アクション映画の動作を増やす

躍動的なシーンを撮影するには、空間を素早く移動し、標的をカメラで追いながら、画像の安定性と鮮明さを維持できるカメラシステムが必要です。ウクライナに拠点を置くロボットカメラシステムのイノベーターである Filmotechnic は、スター ウォーズ、ミッション インポッシブル、トランスフォーマー、ホビットなどの一連の大ヒット作品にカメラを提供してきました。

Filmotechnic の遠隔操作ロボット カメラには、SPINEA 減速ギアボックスが装備されており、人間のカメラマンは横にいながら安全に映像を捉えることができます。撮影車両、ヘリコプター、クレーン、列車に取り付けられたFilmotechnic のカメラは、自由な動きのために最大 6本の 軸で制御されています。これにより、不要な手ぶれや振動がなくなります。

A TwinSpin® gearbox.SPINEA TwinSpin(ツインスピン)® G シリーズ ギアボックス は、精密かつ小型で、さまざまな環境温度や気象条件で使用できるため、このような用途に最適です。この設計の高いトルク密度により、カメラ全体の設置面積が小さくなり、より優れた制御と動作が可能になります。ギアボックスはジャイロを安定させるため、混沌としたシーンでも安定した鮮明な画像を捉えます。

「映画『ミッションインポッシブル』のヘリコプターで追跡するシーンや、オーク、エルフ、ドワーフ、ホビットを演じる無数のエキストラたちがいる戦闘シーンの撮影の難しさを想像してみてください」とドゥサンは言います。「ロボット機器により、人間のカメラマンは撮影プロセスを合理化することができ、どのような映像が撮影できるか予測可能になり、撮影現場の全員をより安全に保つことができます。私たちはそれに参加できることを喜んでいます。」


SPINEA と Rollon は、産業自動化におけるそれぞれの豊富な経験を活かして、ロボットカメラシステム市場向けのソリューションをカスタマイズします。SPINEA が 中型の産業用ロボット の設計者にさらなる柔軟性をもたせ、Rollonの 7本軸のソリューションが 自動化製造をどのように推進しているかをご覧ください。