SPINEA svolge un ruolo centrale nel trasformare le città del mondo

La popolazione umana globale sta crescendo a un tasso di circa l’1,1% all’anno e i centri urbani, in cui si registra la maggior parte di questa crescita, stanno raggiungendo i limiti di tolleranza da parte di tecnologie e strutture organizzative. Il settanta percento delle emissioni climalteranti proviene dalle città e la congestione del traffico sta raggiungendo livelli intollerabili.

I trasporti pubblici, i robot e i veicoli elettrici ricopriranno un ruolo centrale nella soluzione, ma EDAG Group, fornitore di servizi ingegneristici indipendente e leader a livello globale, si sta avvicinando alla soluzione in modo olistico, integrando molti sistemi precedentemente isolati in un unico ecosistema integrato di “città intelligenti” più pulito, più sicuro, più efficiente e più connesso.

Per guidare i robot al centro di un simile ecosistema, EDAG si affida agli attuatori DriveSpin® personalizzati di SPINEA. Ecco come funziona:

Al centro della soluzione EDAG è presente una flotta di robot modulari collegati in rete in grado di eseguire autonomamente i diversi servizi richiesti dalla vita in città, come lo smaltimento dei rifiuti, il giardinaggio, il trasporto, le consegne, la pulizia delle strade e molto altro. EDAG CityBots opererà 24 ore su 24 in aree definite in cui non saranno più ammessi veicoli privati diversi dalle biciclette. Il flusso di traffico ottimizzato tramite software ridurrà l’inquinamento e lo stress, in modo che le persone che vivono e lavorano in quell’area possano godere di maggiore comfort, mobilità e sicurezza.

Il sistema modulare EDAG CityBot si basa su un singolo trattore elettrico che, aggiungendo vari accessori, può essere utilizzato in un numero pressoché infinito di modi. “L’idea è creare un flusso di traffico costante in tutta la città”, afferma Josef Strohbach, responsabile delle vendite dell’area di SPINEA. Quando una motrice termina un’attività, passa a un altro modulo e fa qualcos’altro. Mentre alcune attività devono essere completate durante il giorno, altre possono essere eseguite di notte senza il flusso del traffico.

Il team SPINEA sta collaborando con EDAG Group per fornire attuatori DriveSpin per i motori elettrici del mozzo ruota della motrice, garantendo un efficiente sterzo integrale che consenta di spostare ciascuna ruota in modo indipendente in avanti, indietro, in alto, in basso e lateralmente.

Casi di utilizzo illimitati. Un’unica soluzione SPINEA.

“Solo pochi prodotti al mondo potevano soddisfare i vincoli di spazio e i requisiti di densità di coppia dell’applicazione”, afferma Strohbach. Per inserirsi nello spazio disponibile, gli attuatori devono essere il più possibile piccoli e piatti, mantenendo la coppia necessaria per consentire alla motrice di sterzare con precisione in qualsiasi situazione si trovi.


“Solo pochi prodotti al mondo potevano soddisfare i vincoli di spazio e i requisiti di densità di coppia dell’applicazione”.

Josef Strohbach
Responsabile delle vendite dell’area, SPINEA

aggiunta di spazio verticale

Gli attuatori DriveSpin combinano il riduttore TwinSpin® di SPINEA con un servomotore AC. “Di solito una scatola di trasmissione non opera continuamente, ma i nostri riduttori cicloidali sono ideali per la natura 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 dell’attività EDAG CityBot”, afferma.

Quando il team EDAG si è rivolto a SPINEA, stava lavorando su una breve sequenza temporale e l’attuatore standard di SPINEA si adattava alle specifiche con modifiche personalizzate per l’applicazione. “La modularità dei nostri attuatori DriveSpin consente uno sviluppo rapido”, afferma Strohbach. “Il team è stato in grado di reagire e rispondere rapidamente per personalizzare la soluzione per il cliente”.

Plasmare il futuro delle città del mondo

EDAG Group ha testato l’ecosistema CityBot presso il suo stabilimento di Fulda, in Germania, e sta passando alla fase successiva, testando un sistema più ampio nel laboratorio vivente “Campus Free City” dello stadio Deutsche Bank Park di Francoforte, finanziato dal Ministero federale per il digitale e i trasporti. Lì EDAG CityBots si occuperà di tutte le attività, dal trasporto di visitatori con limitazioni di mobilità all’annaffiatura di alberi, fino al rifornimento degli stand che vendono birra. La fase di test dovrebbe durare fino a poco prima del Campionato europeo di calcio UEFA 2024 a giugno.

EDAG sta discutendo con aeroporti e città di tutto il mondo per integrare l’ecosistema EDAG CityBot nelle infrastrutture locali. È un momento emozionante, afferma Strohbach. “Si tratta di una tecnologia e di un’applicazione completamente nuove per il trasporto e per SPINEA. Siamo felici di essere coinvolti sin dall’inizio del processo per contribuire a plasmare il futuro della mobilità e delle città del mondo”.


Timken collabora con i produttori per offrire maggiore efficienza e prestazioni man mano che il mercato dei veicoli commerciali elettrici si espande in tutto il mondo. Per saperne di più.
Spinea DriveSpin Standard actuators.