Efficienza
Integrare la resilienza climatica nelle infrastrutture idriche
In qualità di responsabile delle vendite nazionali statunitensi per Timken Power Systems (TPS), Mike D’Angelo comprende la necessità critica di acqua e conosce le infrastrutture necessarie per fornire e recuperare acqua per le popolazioni comunali. In un’era in cui le città cercano di alleggerire la propria impronta di carbonio, tagliare i costi e allontanarsi dai combustibili fossili, il suo team aiuta gli urbanisti a progettare sistemi energetici efficienti per gestire tale infrastruttura.
Il trattamento delle acque reflue offre una fonte di energia rinnovabile sotto forma di metano, un sottoprodotto naturale del processo di trattamento. Gli impianti vecchio stile utilizzano il diesel per alimentare il sistema, far sfiatare e bruciare il metano. Con la tecnologia odierna, tuttavia, è possibile utilizzare il metano per alimentare l’impianto ed eliminare del tutto il diesel. Tuttavia, l’intero impianto deve essere rinnovato ed elettrificato. È qui che entrano in gioco TPS e D’Angelo. TPS riunisce i prodotti Timken per fornire soluzioni compatte.
“Aiuta anche il fatto che Timken sia in circolazione da così tanto tempo. Ci sono buone possibilità che saremo qui domani, e questo è importante per le parti interessate come OEM e comuni per progetti che richiedono anni per essere completati e che serviranno una comunità per i decenni a venire”.
Mike D’Angelo
Responsabile delle vendite nazionali statunitensi, Timken Power Systems
Una grande metropoli aggiorna la sua infrastruttura
Nel 2012 il Dipartimento di protezione ambientale (DEP) di New York ha annunciato un aggiornamento multimilionario della struttura per il recupero delle risorse delle acque reflue del North River di West Harlem.
La società di ingegneria Black and Veatch ha contattato il team di D’Angelo per sviluppare una specifica di trasmissione a ingranaggi per il progetto. Le trasmissioni a ingranaggi erano solo una parte. “Avevano bisogno di elettrificare l’intero sistema di pompe e propulsori per supportare una fonte di alimentazione a metano”, afferma D’Angelo.
Per soddisfare questa esigenza, il team di Philadelphia Gear ha collaborato con altri impianti di motori nella rete dei centri di assistenza TPS per contribuire allo sviluppo di una soluzione di trasmissione completa. Schulz Group avrebbe fornito motori elettrici e sistemi di controllo, mentre Smith Services avrebbe fornito la propria esperienza nei calcoli ingegneristici e nel supporto alla progettazione.
Con i componenti elettrici, le trasmissioni Philadelphia Gear e i cuscinetti a rulli conici Timken®, il team TPS ha creato un sistema completo per elettrificare North River.
Chiavi per il successo: Arrivare presto. Vendere il proprio valore.
In qualità di responsabile delle vendite alla guida di un team commerciale focalizzato su grandi progetti di servizi pubblici, il lavoro di D’Angelo consiste nel superare il divario tra l’offerta per un lavoro e l’esecuzione di tale lavoro. La reputazione di Timken di azienda etica con solide finanze rende sicuramente quel lavoro più facile.
“I comuni che gestiscono impianti di trattamento delle acque reflue sono governati dalle persone che servono”, afferma. “La reputazione di Timken di prodotti affidabili ci colloca tra i favoriti. Per North River, potremmo indicare le unità Philadelphia Gear che funzionano in modo affidabile da 70 anni.
“Aiuta anche il fatto che Timken sia in circolazione da così tanto tempo”, sostiene. “Ci sono buone probabilità che saremo qui domani. Questo è importante per le parti interessate come i produttori di apparecchiature originali e i comuni con progetti che richiedono anni per essere completati e che serviranno una comunità per i decenni a venire”.
D’Angelo sostiene che sia importante lavorare con società di architettura e ingegneria sin dall’inizio del processo di gara. “La chiave è entrare a livello di specifiche”, afferma. “Vogliamo influenzare le specifiche finali e infondere la tecnologia di trasmissione che migliorerà l’efficienza e le prestazioni a lungo termine”.
Si tratta anche di offrire valore. “La reputazione di Timken ci precede e questo aiuta molto a mettere a proprio agio i leader della comunità e gli appaltatori in generale”, aggiunge.
Comunità resilienti. Lavoro soddisfacente.
Il trattamento delle acque potrebbe non sembrare affascinante, ma creare un’infrastruttura forte e resiliente di fronte alle sfide globali può essere una scelta estremamente soddisfacente.
Il progetto North River, che sarà completato nel 2022, offre un modello per espandere e aggiornare gli impianti di trattamento delle acque reflue per rendere le comunità più resilienti alla crescita demografica e ai cambiamenti climatici. “Man mano che le città crescono, aumenta la necessità di acqua potabile”, afferma D’Angelo. “Sulle coste, dobbiamo prepararci a tempeste più frequenti e intense, soprattutto quando è presente acqua inquinata adiacente ai sistemi di acqua pulita. A ovest il problema è la siccità, quindi la bonifica e il recupero delle acque sono estremamente importanti”.
Per gli ingegneri interessati a progetti meccanici, elettrici o civili, il trattamento delle acque offre sicurezza sul lavoro, spazio per il miglioramento e la soddisfazione di un lavoro ben fatto. “A volte ‘ben fatto’ significa che non succede nulla”, afferma D’Angelo. “A volte significa ridurre della metà le emissioni e sapere che la comunità disporrà di acqua pulita”.
Le unità Timken sono create per funzionare in ambienti contaminati, come il trattamento delle acque, l’industria mineraria e la lavorazione degli alimenti, tra gli altri. Scoprite come la conoscenza e la competenza progettuale fanno la differenza.
Published: 2022/05/18