Prodotti

I cuscinetti più affidabili al mondo, per i lavori più difficili del mondo

Adrian Menzies (a destra), uno degli esperti di cuscinetti di Timken, condivide il motivo per cui coloro che installano ed effettuano la manutenzione delle apparecchiature industriali più complesse del mondo scelgono i cuscinetti ad alta ingegneria per garantire prestazioni affidabili.

Quali tipi di industrie si affidano ai cuscinetti Timken®?


Timken dispone di una delle linee più ampie di soluzioni per cuscinetti montati del settore, quindi riforniamo quasi tutte le applicazioni che impiegano questi cuscinetti. I nostri prodotti funzionano nelle aree più contaminate negli stabilimenti di metalli primari, di trattamento delle acque, di produzione di cemento, nelle miniere e negli impianti di lavorazione di alimenti e zucchero. La manutenzione è solitamente una sfida in molte di queste applicazioni, quindi richiedono soluzioni con prestazioni migliorate per eliminare l’umidità e la contaminazione, con un’aspettativa di affidabilità a lungo termine.

Con una linea di cuscinetti così ampia, quale trovi più notevole?


Le nostre unità cuscinetto a rulli cilindrici in due metà sono notevoli poiché tutti i componenti sono divisi in corrispondenza dell’albero, quindi sono facili e veloci da installare e conservare. Questo è fondamentale per un sito come un impianto di trattamento delle acque, dove le apparecchiature funzionano immerse nell’acqua. Le unità vengono sostituite di rado perché sono difficili da raggiungere ed è necessario evitare tempi di inattività. Se l’apparecchiatura smette di funzionare, si corre il rischio di rilasciare acque non trattate nell’ambiente, e non è accettabile. I nostri cilindri in due metà aiutano a evitare una situazione come questa e rendono le operazioni più sicure e sostenibili dal punto di vista ambientale.

Come si adattano i cilindri in due metà al resto della linea di cuscinetti Timken?


I nostri tecnici addetti alle vendite e all’assistenza hanno visto tutto sul campo e la nostra vasta gamma di unità riflette questo fatto. Il design cilindrico in due metà semplifica notevolmente l’installazione in posizioni difficili, mentre le nostre unità resistenti alla corrosione sono progettate per rispettare i requisiti di sicurezza alimentare specifici, come i lavaggi caustici. Sia che i nostri clienti debbano gestire carichi assiali e radiali elevati o evitare una contaminazione specifica, abbiamo progettato unità Timken per soddisfare i requisiti applicativi.

Come si adattano i cilindri in due metà al resto della linea di cuscinetti Timken?


I nostri tecnici addetti alle vendite e all’assistenza hanno visto tutto sul campo e la nostra vasta gamma di unità riflette questo fatto. Il design cilindrico in due metà semplifica notevolmente l’installazione in posizioni difficili, mentre le nostre unità resistenti alla corrosione sono progettate per rispettare i requisiti di sicurezza alimentare specifici, come i lavaggi caustici. Sia che i nostri clienti debbano gestire carichi assiali e radiali elevati o evitare una contaminazione specifica, abbiamo progettato unità Timken per soddisfare i requisiti applicativi.

In che modo Timken utilizza le informazioni collettive per creare un design dei cuscinetti di successo?


Dietro i nostri cilindri in due metà e l’intera linea di cuscinetti c’è un team di eccellenti ingegneri applicativi, progettisti e professionisti della produzione. La nostra conoscenza è ciò che differenzia i prodotti Timken da quelli dei nostri concorrenti. I nostri esperti hanno creato tecnologie di tenuta in grado di adattarsi alle diverse difficoltà legate ai livelli di contaminazione. Le nostre capacità di produzione aggiungono precisione e prestazioni e la selezione dei materiali degli alloggiamenti offre maggiore resistenza, durata e vita utile.

Esaminate la nostra linea completa di cuscinetti qui.






Adrian Menzies lavora nel settore globale dei cuscinetti da 32 anni. È uno dei massimi esperti dell’azienda nel campo dei cuscinetti. Nel corso della sua carriera, ha visto i cuscinetti funzionare e fallire in quasi ogni tipo di applicazione, dal trattamento delle acque all’estrazione mineraria. È appassionato di progresso della tecnologia dei cuscinetti diretta a fornire prodotti ad alte prestazioni che garantiscono operazioni efficienti dei clienti.