Funzionalità uniche per la robotica

I primi robot industriali sono stati programmati oltre 50 anni fa per svolgere attività di fabbrica ripetitive. I contributi dei robot moderni sono di gran lunga diversi. Spostano i materiali in modo efficiente tra i magazzini, aiutano a eseguire interventi chirurgici salvavita e a utilizzare telescopi all’avanguardia per svelare i misteri dell’universo.

L’automazione è uno dei più grandi mercati serviti da Timken, secondo solo alle energie rinnovabili. L’azienda ha costruito la sua forte posizione di leadership acquisendo società di trasmissione di potenza con linee di prodotti complementari e competenze tecniche. Con la recente aggiunta di SPINEA, Timken espande la sua gamma di riduttori e attuatori leader per supportare le esigenze, in continua evoluzione, dei clienti di robotica.

Infatti, l’aggiunta di SPINEA al portfolio di trasmissione di potenza di Timken offre ai clienti di robotica a livello mondiale un accesso più ampio alle soluzioni per i robot industriali di fascia media.

SPINEA è l’unico produttore europeo di riduttori e attuatori cicloidali di precisione, l’unico produttore al mondo di piccoli riduttori cicloidali robotici ad alta precisione e solo uno dei due fornitori in grado di coprire tutti e sei gli assi di robot a carico utile piccolo, basso e medio.

Personalizzazione per una massima efficienza

Quando SPINEA è stata creata nel 1997 a Prešov, in Slovacchia, l’obiettivo principale dei fondatori era “eliminare le carenze operative” dei robot industriali. Nei decenni successivi, gli ingegneri di SPINEA hanno sviluppato due linee di prodotti principali che supportano applicazioni che vanno dai joystick per simulatori di volo ai sistemi di controllo robotico di fabbrica.

I riduttori TwinSpin® e gli attuatori DriveSpin® sono personalizzabili in base alle configurazioni specifiche di ciascun robot. Sono progettati e realizzati per ottimizzare la precisione ripetibile e il movimento dinamico del braccio, riducendo, al contempo, il rumore e le vibrazioni complessive in ogni sistema. Il risultato è una maggiore efficienza e sostenibilità da parte di apparecchiature che semplicemente funzionano meglio e durano più a lungo.

RIDUTTORE TWINSPIN® Sistema di ingranaggi in cui l’albero condotto ruota più lentamente degli alberi motore. ATTUATORI DRIVESPIN® Dispositivo che converte l’energia in energia meccanica in grado di controllare il movimento.
DESIGN Integra il riduttore ad alta precisione e il cuscinetto ad asse radiale in un’unica unità compatta. DESIGN Servoattuatore compatto con elevata capacità di coppia di rovesciamento e cuscinetto integrato.
APPLICAZIONI Automazione di fabbrica, macchine utensili, sistemi di navigazione, manifattura tessile, trattamento del vetro APPLICAZIONI Robot a 6 assi, robot a portale, macchine a controllo numerico, apparecchiature mediche, aerospaziale, semiconduttori

Soluzioni di trasmissione di potenza per un mondo automatizzato

I progettisti di robot industriali ora si affidano a Timken per molteplici soluzioni di trasmissione di potenza, spesso all’interno dello stesso sistema. I riduttori cicloidali sono ideali per applicazioni che hanno dei requisiti di coppia e carico maggiori. Le soluzioni di ingranaggi armonici supportano applicazioni più leggere. Entrambe le aziende condividono la stessa capacità di progettare soluzioni di ingranaggi ad alta precisione per sistemi robotici complessi.

Kurt Gamelin riveste la carica di presidente di Cone Drive, leader mondiale in tecnologia degli ingranaggi di precisione acquisita da Timken nel 2018. È anche responsabile dell’azienda SPINEA e afferma che insieme, Cone Drive, SPINEA e Rollon, un altro marchio Timken, possono “essere l’unico ingranaggio, attuatore e fonte di movimento lineare per qualsiasi cliente di robotica che crea una tecnologia dirompente.”

“Anche le soluzioni Cone Drive e SPINEA affiancano le unità di trasferimento robotizzate di Rollon che consentono ai robot di “camminare” lungo un settimo asse”, afferma Gamelin. “E attraverso Timken, abbiamo a disposizione una presenza globale e i rapporti utili per presentare le nostre soluzioni differenziate ai clienti di tutto il mondo.

“SPINEA ha un team di gestione esperto, solide capacità di progettazione e produzione e un team di talento”, continua Gamelin. “Abbiamo interessanti opportunità per crescere insieme.”


L’ampia offerta di prodotti affiancati per la trasmissione di potenza di Timken soddisfa una vasta gamma di esigenze per il movimento industriale dei clienti di tutto il mondo. Scopri in che modo i marchi acquisiti dall’azienda come Philadelphia Gear, PT Tech, Torsion Control e Lovejoy forniscono soluzioni olistiche per i progettisti di imbarcazioni da lavoro.