Innovazione
Dove l’arte incontra la tecnologia
Dai più grandi eventi sportivi a livello mondiale ai thriller cinematografici, gli esperti di trasmissioni e film di oggi catturano le emozioni più intense utilizzando telecamere robotiche dotate di soluzioni industriali di movimento Timken. Due marchi Timken — Rollon e SPINEA — contribuiscono a migliorare la sicurezza, la qualità e l’efficienza della produzione a livello mondiale del settore dell’intrattenimento.
SPINEA, esperto di riduttori e Rollon, fornitore di soluzioni per il movimento lineare fanno parte, entrambi del portafoglio diversificato di prodotti industriali per il movimento di Timken. Timken ha acquisito SPINEA nel 2022 e Rollon nel 2018. Basandosi sulla sua leadership nel campo dei cuscinetti ingegnerizzati, la crescente offerta industriale dell’azienda per il movimento fornisce soluzioni tecniche per la robotica in tutti i settori e continua ad evolversi per soddisfare le future esigenze dei clienti.
“Nelle trasmissioni sportive e nei film, la scienza del movimento e l’arte dell’intrattenimento stanno convergendo nel mercato in rapida crescita delle telecamere robotiche, a vantaggio di entrambi i tipi di pubblico e società di media”, ha affermato Dusan Vasilisan, CEO di SPINEA. “Lavoriamo con i migliori innovatori nelle configurazioni delle telecamere per il controllo del movimento, per rendere le riprese più sicure per le troupe televisive, più divertenti per le persone che guardano e più efficaci per le case cinematografiche”.
Cattura ogni movimento di chi fa sport e tutti i fotofinish
I dettagli sono fondamentali durante le riprese degli eventi sportivi. Gli spettatori vogliono vedere ogni passaggio, presa e fotofinish, che ci sia pioggia, neve o sole. Le telecamere broadcast montate raggiungono questo obiettivo con l’assistenza di Rollon Speedy Rail, una soluzione di movimento lineare silenziosa e autoportante.
Movicom, leader a livello mondiale per i sistemi di telecamere broadcast robotiche, si affida a Rollon per migliorare la mobilità della sua soluzione Robycam, che dispone di una telecamera su una piattaforma con verricello, con controllo avanzato del movimento 3D. Le troupe che utilizzano Robycam hanno catturato eventi come la Coppa del Mondo femminile FIFA e i Campionati mondiali di nuoto FINA.
Rollon ha sviluppato le guide lineari su cui scorrono i sistemi di movimento delle telecamere Robycam. Per un’installazione permanente in uno stadio di calcio professionistico, Rollon ha progettato e realizzato un lungo binario singolo, abbastanza robusto da trasportare una telecamera robotica per l’intera lunghezza del campo.
Le esigenze in questa applicazione includevano robustezza, bassa rumorosità e capacità di supportare la velocità massima di movimento della telecamera di 10 metri al secondo, che significa più di 35 chilometri all’ora.
Lo Speedy Rail di Rollon aiuta a mantenere la testa della telecamera Robycam giro-stabilizzata il più stabile possibile, per un funzionamento fluido della videocamera e riprese video di alta qualità.
Più movimento nei film d’azione
La ripresa di scene dinamiche richiede sistemi di telecamere in grado di muoversi rapidamente nello spazio, che riescano a seguire gli oggetti target e mantengano comunque la stabilità e la nitidezza dell’immagine. Filmotechnic, un’azienda innovatrice con sede in Ucraina che si occupa di sistemi di telecamere robotiche, ha realizzato questo per saghe/serie cinematografiche di successo come Star Wars, Mission Impossible, Transformers e Lo Hobbit.
I riduttori SPINEA fanno parte della dotazione delle telecamere robotiche comandate da remoto di Filmotechnic, che consentono ai cameraman umani di immortalare le riprese video in sicurezza da bordo campo. Le telecamere di Filmotechnic sono montate su veicoli per le riprese, elicotteri, gru e sistemi di guide e possono essere controllate su un massimo di sei assi per un’elevata libertà di movimento. In questo modo, vengono eliminate vibrazioni e movimenti indesiderati della fotocamera.
I riduttori SPINEA TwinSpin® serie G sono ideali per questa applicazione perché sono precisi, piccoli e in grado di funzionare in un’ampia gamma di temperature ambiente e condizioni meteorologiche. L’elevata densità di coppia del design consente un ingombro complessivo della fotocamera inferiore e consente un maggior controllo del movimento e una maggiore dinamica. I riduttori fungono anche da stabilizzatore giroscopico per aiutare a catturare immagini stabili e nitide, anche durante scene caotiche.
“Immaginate la difficoltà di filmare un inseguimento in elicottero per il film Mission Impossible, o una scena di battaglia con innumerevoli comparse che interpretano orchi, elfi, nani e hobbit”, dice Dusan. “Con l’aiuto di apparecchiature robotiche, le troupe di cameraman umani sono in grado di semplificare il processo di ripresa, migliorare la prevedibilità delle riprese che immortalano e mantenere più al sicuro tutti coloro che sono sul set. Siamo entusiasti di farne parte”.
SPINEA e Rollon applicano la loro vasta esperienza nelle applicazioni di automazione industriale per personalizzare le soluzioni per il mercato della robotica dei sistemi di telecamere. Scopri in che modo SPINEA offre maggiore flessibilità ai progettisti di robot industriali di fascia media e le soluzioni Rollon migliorano la produzione automatizzata
Last Updated: 2024/08/27
Published: 2023/08/17