Innovazione
Acquisizione del movimento video: procedura rapida per l’eliminazione dei rischi ergonomici
Bob Scott, specialista in ergonomia di Timken, è noto in tutta l’azienda per la sua passione per il lavoro. “Quando Bob è entrato a far parte del team 14 anni fa, i disturbi muscoloscheletrici legati al lavoro (WMSD) erano uno dei principali fattori che hanno contribuito agli infortuni in Timken”, ha affermato Jamie Milobar, global EHS manager. “Sfruttando l’esperienza di Bob, abbiamo creato un solido programma di ergonomia in cui le strutture implementano soluzioni che prevengono gli infortuni, migliorano l’efficienza e spesso fanno risparmiare denaro”.
Di recente Scott ha introdotto un modo innovativo per identificare i rischi ergonomici: la nuova tecnologia di motion capture consente ai team di produzione in loco di valutare la sicurezza ergonomica dei propri lavori e processi. Semplificando le valutazioni ergonomiche, la tecnologia aiuta i dipendenti Timken a identificare le attività che potrebbero causare lesioni e a proteggersi dall’usura dei fattori di stress quotidiani.
Abbiamo parlato con Scott della natura critica del suo lavoro e del motivo per cui la tecnologia di motion capture annuncia una tale svolta in questo campo.
“Alla fine della giornata lavorativa, vogliamo tutti tornare a casa nelle stesse condizioni in cui siamo venuti. I nostri programmi e iniziative aiutano a garantire che ciò avvenga”.
Bob Scott
Specialista in ergonomia
D: Come sei entrato nel campo dell’ergonomia?
Scott: Sono un ingegnere industriale e di sistemi per laurea, di cui l’ergonomia ei fattori umani sono una branca. Progettiamo, miglioriamo e ottimizziamo processi e sistemi per farli lavorare in modo sicuro ed efficiente. All’inizio della mia carriera, ho accettato una posizione come ingegnere ergonomico presso General Motors e ho avuto la fortuna di essere guidato da alcuni dei migliori ergonomi del mondo.
Quando sono arrivato in Timken nel 2009, ho sviluppato e implementato un processo ergonomico per tutte le nostre strutture globali. Con la maturazione del programma, il mio ruolo è cresciuto fino a includere il rispetto degli obblighi di sicurezza e conformità e anche l’identificazione e l’eliminazione dei rischi sul posto di lavoro.
D: Che cos’è la tecnologia di acquisizione del movimento video e come funziona?
Scott: Il motion capture video consente a chiunque di registrare un video di qualcuno che esegue un’attività e quindi completare rapidamente una valutazione ergonomica. Utilizzando l’intelligenza artificiale, la tecnologia analizza il video e traccia la mappa degli angoli articolari problematici e valuta le posture, le frequenze e la durata della postura scomode. Il risultato è una valutazione ergonomica di alta qualità con una matrice di rischio che mostra il rischio per parte del corpo e un punteggio complessivo di priorità del rischio.
Sono un ergonomo da molti anni e questa è la tecnologia più eccitante che abbia mai visto sul campo. In precedenza, potevamo eseguire il motion capture solo in un ambiente di laboratorio utilizzando sensori, dispositivi indossabili o altre apparecchiature. Le valutazioni ergonomiche del rischio erano lunghe, basate su carta e penna, soggettive e necessarie per essere completate.
D: Come viene utilizzato nelle strutture Timken?
Scott: Con il motion capture video, chiunque può effettuare una valutazione in loco, in condizioni di lavoro reali. Storicamente, oltre la metà di tutti i nostri infortuni sul lavoro in Timken sono legati all’ergonomia, quindi sapevo che questo strumento avrebbe potuto aiutare a ridurre significativamente tali rischi.
Abbiamo istituito un programma pilota nel 2021 e abbiamo implementato il software in tutte le strutture Timken nel 2022. La risposta è stata straordinariamente positiva. Abbiamo assistito a una riduzione dell’80% dei tempi di valutazione, che libera tempo per il coinvolgimento dei dipendenti e la collaborazione per ridurre il rischio.
Ogni struttura è tenuta a valutare almeno un lavoro al mese e ogni agosto possono partecipare a un progetto nella competizione Ergo Cup di Timken, che mostra i modi più creativi e innovativi in cui i dipendenti stanno riducendo ed eliminando i rischi. Quest’anno, poiché il processo è molto più semplice da eseguire, spero di vedere più voci.
D: Cosa ti ispira ogni giorno?
Scott: Sapere che il lavoro che facciamo migliora la qualità della vita dei nostri collaboratori mi fa amare quello che faccio. Alla fine della giornata lavorativa, vogliamo tutti tornare a casa nelle stesse condizioni in cui siamo venuti. I nostri programmi e iniziative aiutano a garantire che ciò avvenga.

Utilizzando la nuova tecnologia di motion capture, i dipendenti dello stabilimento Timken di Chennai, in India, sono stati in grado di identificare potenziali rischi ergonomici e migliorare i processi.
Scopri di più sugli aggiornamenti software che stanno rafforzando l’impegno di Timken per la salute e la sicurezza ambientale.
Published: 2022/10/12