Leadership
Un mouvement linéaire pour un monde tourné vers l’avenir
De l’automatisation à la logistique d’entrepôt, des machines-outils à l’équipement médical, de nombreux secteurs mondiaux exploitent des applications haut de gamme où l’efficacité est cruciale et le coût de la défaillance élevé. Avec l’arrivée récente de Nadella dans sa famille de marques, Timken élargit son portefeuille de premier plan de produits de mouvement linéaire pour répondre aux besoins en constante évolution des clients tournés vers l’avenir.
Timken fait son entrée pour la première fois dans le marché du mouvement linéaire en 2018 lors de l’acquisition de Rollon, spécialiste des guides linéaires, des rails télescopiques et des actionneurs linéaires pour des secteurs exigeants tels que la robotique et l’aérospatiale. Trois ans plus tard, Timken a de nouveau élargi son portefeuille de produits de mouvement linéaire en acquérant Intelligent Machine Solutions, un fabricant d’unités de transfert robotisées (RTU) à septième axe et de systèmes de portique pour la robotique industrielle.
« Désormais, notre portefeuille combiné et notre présence sur le marché sont inégalés. Nous faisons partie du réseau mondial de vente et de distribution de Timken et avons accès à des clients dans le monde entier. Nadella est l’une des meilleures acquisitions que nous aurions pu faire. »
Rudi Knevels
PDG, Rollon Group
L’ajout des produits Nadella au portefeuille renforce la position de force que Rollon – et par extension Timken – occupe déjà en tant que fournisseur leader mondial des solutions de mouvement linéaire personnalisées. Elle diversifie la gamme de produits pour mieux répondre aux besoins des clients mondiaux en matière de mouvement industriel.
Gamme complète de produits de mouvement linéaire
Nadella est une entreprise en pleine croissance qui emploie 450 personnes en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Son engagement à résoudre des applications de niche très exigeantes et à collaborer étroitement avec les fabricants au cours de leurs processus de conception lui a permis de dresser une liste impressionnante des plus grands innovateurs industriels du monde.
Comme Rollon, Nadella est spécialisée dans les guides linéaires, les rails télescopiques, les actionneurs et les systèmes, ainsi que dans d’autres solutions spécialisées de mouvement industriel. Cependant, le chevauchement des caractéristiques techniques des produits et des marchés est limité.
« Nadella est forte dans les vis à billes et les guides linéaires utilisés dans les machines-outils, et dans les guides linéaires pour l’emballage », a déclaré Rudi Knevels, PDG du groupe Rollon. « Rollon est plus forte dans les actionneurs linéaires, les solutions systémiques et les rails télescopiques pour le ferroviaire, l’automatisation industrielle, l’aérospatiale et la logistique. »
Nadella conçoit et fabrique également des solutions d’entraînement de mouvement qui ne sont pas traditionnellement proposées par Timken ou Rollon, comme les vis à billes de précision. Ces dispositifs mécaniques extrêmement efficaces transforment le mouvement de rotation en mouvement linéaire dans des applications telles que les machines-outils à commande numérique informatisée et les équipements de fabrication de semi-conducteurs.
« De nombreux clients de Rollon utilisent des vis à billes comme système d’entraînement pour leurs actionneurs linéaires », a déclaré Knevels. « Nous sommes désormais une source unique pour les deux. »
Système de navette pour déplacer des robots et des charges lourdes sur de longues distances à haute vitesse. Disponible en sept tailles différentes, Rollon Seventh Axis est facile à intégrer et peut déplacer n’importe quel type de robot pesant jusqu’à 2 000 kg.
Solutions complémentaires pour le mouvement de rotation
Historiquement, les acquisitions de Timken ont renforcé soit le portefeuille de produits de mouvement industriel de l’entreprise, soit son offre de roulements spéciaux. Il est rare qu’une entreprise nouvellement acquise fasse les deux. Nadella, qui a été fondée il y a 90 ans en tant que fabricant de roulements à aiguilles, est toujours spécialisée dans les roulements à aiguilles de précision et d’autres solutions de mouvement de rotation, comme les extrémités de tige et les chapes.
Les roulements à aiguilles sont un élément standard de nombreux systèmes de mouvement de rotation dans les applications automobiles et robotiques. Ils agissent comme des joints articulés de précision lorsqu’une enveloppe de conception compacte, une capacité de charge élevée et une haute précision sont nécessaires. Les chapes et les joints sphériques et axiaux étroitement liés relient les composants de commande dans les applications mécaniques où un mouvement de pivotement ou de rotation se produit.
« Ils s’intègrent très bien dans la gamme de produits Timken » a déclaré Knevels.
La puissance de la synergie entre les leaders techniques
Au cours des cinq dernières années, Nadella a stratégiquement accru son leadership en matière de fabrication, ses capacités techniques et son empreinte géographique, ce qui en fait un excellent candidat à rejoindre Rollon au sein du groupe plus important Mouvement industriel de Timken. Selon Knevels, la focalisation stratégique de Nadella sur la croissance organique et inorganique a positionné l’entreprise comme une acquisition beaucoup plus attrayante pour Rollon et Timken.
« Désormais, notre portefeuille combiné et notre présence sur le marché sont sans précédent », a-t-il déclaré. « Nous faisons partie du réseau mondial de vente et de distribution de Timken, avec un accès à des clients aux quatre coins du monde. Nadella est l’une des meilleures acquisitions possibles que nous aurions pu faire. »
La vaste gamme de produits de mouvement industriel complémentaires de Timken est destinée à un large éventail de marchés et de clients. Voici comment les marques acquises par Timken soutiennent les marchés tournés vers l’avenir grâce à des technologies telles que les systèmes de lubrification automatisés pour l’énergie éolienne et les réducteurs et actionneurs pour la robotique.
Published: 2023/08/17