Innovation
Quand l’art rencontre la technologie
Des plus grands événements sportifs au monde aux thrillers cinématographiques, les experts de la diffusion et du cinéma d’aujourd’hui capturent le drame à l’aide de caméras robotisées équipées de solutions de mouvement industriel Timken. Deux marques Timken – Rollon et SPINEA – contribuent à améliorer la sécurité, la qualité et l’efficacité de la production dans le monde du divertissement.
Le spécialiste des réducteurs SPINEA et le fournisseur de solutions de mouvement linéaire Rollon font tous deux partie d’un portefeuille diversifié de produits de mouvement industriel Timken. Timken a acquis SPINEA en 2022 et Rollon en 2018. S’appuyant sur son leadership en matière de roulements techniques, l’offre croissante de la société dans le domaine du mouvement industriel fournit des solutions techniques pour la robotique dans tous les secteurs et continue d’évoluer pour répondre aux futurs besoins des clients.
« Dans les diffusions sportives et les films, la science du mouvement et l’art du divertissement convergent sur le marché en croissance rapide des caméras robotisées, ce qui profite tant au public qu’aux entreprises de médias », a déclaré Dusan Vasilisan, PDG de SPINEA. « Nous travaillons avec les meilleurs innovateurs dans les configurations de caméras à contrôle de mouvement pour rendre le tournage plus sûr pour les équipes de tournage, plus divertissant pour les spectateurs et plus efficace pour les studios. »
Capturer chaque mouvement sportif et photo-finish
Les détails sont cruciaux lors du tournage d’événements sportifs. Les spectateurs veulent voir chaque passage, capture et photo-finish – qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il fasse beau. Les caméras de diffusion montées y parviennent avec l’aide de Rollon Speedy Rail, une solution de mouvement linéaire autoportée et silencieuse.
Movicom, leader mondial des systèmes de caméras de diffusion robotisées, fait confiance à Rollon pour améliorer la mobilité de sa solution Robycam, qui comprend une caméra sur une plateforme à treuil avec contrôle de mouvement 3D avancé. Les équipes qui utilisent Robycam ont capturé des événements tels que la Coupe du monde féminine de la FIFA et les Championnats du monde aquatiques de la FINA.
Rollon a développé les rails linéaires sur lesquels glissent les systèmes de manipulation des caméras Robycam. Pour une installation permanente dans un stade de football professionnel, Rollon a conçu et fabriqué un long rail unique suffisamment solide pour transporter une caméra robotisée sur toute la longueur du terrain.
Les exigences de l’application comprenaient la robustesse, le faible bruit et la capacité de s’adapter à la vitesse de déplacement maximale de la caméra de 10 mètres par seconde. C’est plus de 35 km/h.
Le Speedy Rail de Rollon contribue à maintenir la tête de caméra gyrostabilisée de Robycam aussi stable que possible pour un fonctionnement fluide de la caméra et des séquences de haute qualité.
Plus d’action dans les films d’action
Le tournage de scènes dynamiques nécessite des systèmes de caméra capables de se déplacer rapidement dans l’espace, de suivre les objets cibles tout en maintenant la stabilité et la netteté de l’image. Filmotechnic, un innovateur dans les systèmes de caméras robotisées basé en Ukraine, l’a fourni pour des franchises à succès telles que Star Wars, Mission Impossible, Transformers et The Hobbit.
Les réducteurs SPINEA équipent les caméras robotisées télécommandées de Filmotechnic, qui permettent aux caméramans humains de capturer des images en toute sécurité depuis les coulisses. Les caméras de Filmotechnic sont montées sur des véhicules de tournage, des hélicoptères, des grues et des systèmes sur rail, et peuvent être contrôlées sur jusqu’à six axes pour une grande liberté de mouvement. Cela élimine les tremblements et les vibrations indésirables de la caméra.
Les réducteurs SPINEA TwinSpin® série G sont idéaux pour cette application car ils sont précis, petits et capables de fonctionner dans une large gamme de températures ambiantes et de conditions météorologiques. La densité de couple élevée de ce concept permet un encombrement global de la caméra plus faible et permet un meilleur contrôle du mouvement et de la dynamique. Les multiplicateurs de vitesses servent également de stabilisateur gyroscopique pour mieux capturer des images stables et claires, même pendant des scènes chaotiques.
« Imaginez la difficulté de filmer une poursuite en hélicoptère pour le film Mission Impossible, ou une scène de bataille avec d’innombrables figurants représentant des orcs, des elfes, des nains et des hobbits », explique Dusan. « Avec l’aide d’un équipement robotisé, les équipes de tournage humaines sont en mesure de rationaliser le processus de tournage, d’améliorer la prévisibilité des images qu’elles capturent et tout en assurant la sécurité de toutes les personnes présentes sur le plateau. Nous sommes ravis d’en faire partie. »
SPINEA et Rollon mettent toutes deux à profit leur vaste expérience des applications d’automatisation industrielle pour personnaliser les solutions destinées au marché des systèmes de caméras robotisées. Découvrez comment SPINEA offre plus de flexibilité aux concepteurs de robots industriels de milieu de gamme et comment les solutions Rollon à 7e axe font progresser la fabrication automatisée.
Published: 2023/08/17