Le pouvoir de la connexion

Le leader des roulements Timken a créé une synergie minutieusement réfléchie via l’acquisition en 2016 de l’entreprise Lovejoy, un fabricant de couplages et de joints universels haut de gamme. Les deux sociétés partagent un héritage de plus de 100 ans de leadership technique pour faire fonctionner les équipements industriels de manière plus efficace et plus fiable.

Aujourd’hui, Lovejoy est l’une des nombreuses marques de Timken détenant un large portefeuille de produits de transmission d’énergie fournissant les principaux secteurs, y compris l’énergie éolienne.

Alors que les éoliennes deviennent plus grandes et plus complexes, les solutions de transmission de puissance de Timken aident les concepteurs à améliorer les performances des équipements et à rendre l’énergie éolienne plus économiquement viable. Lovejoy travaille avec les meilleurs fabricants de turbines pour améliorer l’efficacité de leurs transmissions.Lance Kelly, président de Lovejoy et vétéran de Timken depuis 14 ans, a déclaré que la collaboration technique de Lovejoy avec les concepteurs de turbines est une extension naturelle du travail de Timken en matière d’

Lance Kelly, président de Lovejoy et vétéran de Timken depuis 14 ans, a déclaré que la collaboration technique de Lovejoy avec les concepteurs de turbines est une extension naturelle du travail de Timken en matière d’intégration de roulements hautes performances dans les entraînements à engrenages et les axes principaux des turbines.

« C’est un excellent exemple des synergies que les concepteurs d’équipement obtiennent avec Timken », a déclaré Kelly. « Nous sommes un partenaire unique capable de relever de nombreux défis techniques tout au long du cycle de conception d’une turbine. »


« C’est un excellent exemple des synergies que les concepteurs d’équipement obtiennent avec Timken. Nous sommes un partenaire unique capable de relever divers défis techniques tout au long du cycle de conception d’une éolienne. » «

Lance Kelly
Président, Lovejoy par Timken


L’axe principal

  • SRB résistant à l’usure
  • Mise à niveau du roulement conique TDI
  • Systèmes de lubrification

Couplage

  • Couplages à grande vitesse Lovejoy

Boîtes de vitesses

  • Améliorations des roulements
  • Services H&N

Générateur

  • H&N reconstruit
  • Roulements isolés

Couplages éoliens personnalisés pour une alimentation plus fiable

Les couplages remplissent deux tâches : ils relient les arbres ensemble pour transmettre les charges et gérer tout décalage afin protéger le système, prolongeant ainsi la durée de vie de la transmission. Dans les éoliennes, ils sont utilisés pour connecter les arbres de sortie de la boîte de vitesses aux générateurs d’entraînement.

Lovejoy a développé des couplages personnalisés pour prendre en charge les nouvelles éoliennes terrestres produites par l’un des principaux fabricants mondiaux d’éoliennes. Les couplages légers gèrent les charges statiques élevées pendant l’installation et supportent les charges dynamiques importantes pendant les vents violents. Ils ont également des capacités d’isolation électrique pour empêcher les courants électriques nocifs d’être conduits à travers le couplage lui-même.

Selon Matt Baggett, chef de produit, ce qui différencie Lovejoy est son approche transversale et collaborative de la recherche et du développement et sa consultation technique approfondie avec les clients.

« Lovejoy travaille en étroite collaboration avec les fabricants de turbines sur les spécifications techniques et les révisions afin de créer une solution personnalisée pour l’application », a déclaré Baggett. « Ce couplage de nouvelle génération est conçu pour surpasser les composants standard. »

Dans les coulisses, Lovejoy a travaillé avec la recherche et le développement (R&D) de Timken aux États-Unis et en Inde sur la modélisation d’applications et la méthodologie de conception.

Toujours innovant, Lovejoy travaille maintenant avec une autre entreprise Timken – PT Tech – pour développer un couplage éolien équipé d’un limiteur de couple intégré qui aide à protéger le système contre les surcharges mécaniques. Cela se traduit par une alimentation plus fiable pour les utilisateurs grâce à moins de défaillances de couplage dues à un couple excessif dans le système – un défi courant dans les applications éoliennes où des conditions de vitesse et de charge variables sont présentes.

Avec des turbines encore plus grandes en cours de développement pour de futures applications onshore et offshore, Lovejoy s’attend à ce que ses couplages intégrés personnalisables définissent une nouvelle base de performances à mesure que les fabricants font évoluer leurs configurations de transmission uniques.

Durabilité complète

À l’instar de sa technologie de roulement à vent, les avancées de Timken dans le domaine de la transmission d’énergie ont un large impact sur la durabilité de l’énergie éolienne, à la fois en tant qu’entreprise et en tant que source d’énergie renouvelable.En plus de travailler avec les fabricants de turbines sur des conceptions plus durables, Timken fournit au marché de la rechange des solutions d’amélioration de l’

En plus de travailler avec les fabricants de turbines sur des conceptions plus durables, Timken fournit au marché de la rechange des solutions d’amélioration de l’efficacité allant des roulements aux couplages en passant par des systèmes de lubrification automatique.

« Les exploitants de parcs éoliens souhaitent une exploitation durable et fiable associée à une disponibilité maximale », a déclaré Kelly. « Nous aidons à garantir ces résultats en fournissant des produits qui respectent ou surpassent les spécifications des constructeurs de turbines pour l’équipement d’origine avant même leur livraison à l’opérateur. »

« Tout ce que nous faisons d’un point de vue technique vise à améliorer l’efficacité et la fiabilité de l’application », a poursuivi Kelly. « Lorsque nous améliorons la productivité des développeurs d’éoliennes, nous créons de la valeur pour les clients et utilisateurs finaux. »


Découvrez comment les ingénieurs de Timken ont créé des roulements d’axe principal pour les éoliennes les plus puissantes au monde.