Responsabilité
Être responsable de l’énergie
Déjà leader européen de la production d’énergies renouvelables, l’Allemagne prévoit d’utiliser 80 % d’énergies renouvelables d’ici 2030 et 100 % d’ici 2035 . Cette décision réduira considérablement les émissions du pays et établira une plus grande indépendance énergétique.
Dans la ville bavaroise de Wannberg, la toute nouvelle installation de Groeneveld-BEKA est en avance sur cette courbe. Il fait partie d’un réseau mondial de fabrication Timken qui réduit, réutilise, recycle et investit pour un monde plus durable. L’usine, qui produit des systèmes de lubrification automatique pour l’énergie éolienne et les applications industrielles mobiles, est déjà alimentée à 100 % par des sources d’énergie renouvelables.
Il contribue à ce que Timken atteigne ses propres objectifs mondiaux de développement durable . D’ici 2030, l’objectif de Timken est de réduire l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de 50 % par rapport à 2018.
Le 100 % renouvelable « vaut l’investissement »
Thomas Simon, directeur de l’usine, explique que lorsque l’installation a ouvert ses portes en 2019, elle utilisait 92 % d’énergie renouvelable par l’intermédiaire de son partenaire énergétique local. Bientôt, l’équipe de direction de l’installation a appris qu’elle pouvait atteindre 100 % d’énergie renouvelable en investissant dans un programme de développement durable avec le fournisseur. Groeneveld-BEKA estime que toute l’énergie fournie à l’installation de Wannberg provient de sources éoliennes, solaires, hydrauliques et bioénergétiques.
C’est par rapport au mix énergétique global actuel de l’Allemagne, où 51 % proviennent de sources renouvelables, 24 % de charbon, 12 % de gaz naturel, 12 % de nucléaire et 1 % d’autres sources.
« Timken et Groeneveld-BEKA sont toujours à la recherche de moyens efficaces pour tirer parti des sources d’énergie renouvelables au profit de nos communautés, de nos clients et de nos opérations », note Simon. « Les gens veulent travailler avec des entreprises qui font leur part pour rendre le monde meilleur. »
Résolution de problèmes en action : réduction de la consommation d’énergie
Comme Timken, Groeneveld-BEKA est composé d’ingénieurs qui excellent dans la pensée systémique. L’analyse des causes profondes est toujours utilisée. Investir dans l’approvisionnement en énergie renouvelable est important, mais Simon souligne que « le plus grand objectif est de réduire notre consommation globale d’énergie ».
Groeneveld-BEKA a récemment mis en œuvre deux initiatives d’économie d’énergie dans son siège social et son usine de fabrication à Pegnitz, en Allemagne, situés à huit kilomètres (cinq milles et demi) de l’usine de Wannberg.
L’usine de Pegnitz a converti ses systèmes d’éclairage traditionnels à la technologie des diodes électroluminescentes (DEL). Les ampoules à incandescence conventionnelles utilisent de manière inefficace 90 % de leur électricité sous forme de chaleur. Seulement 10 % sont utilisés comme énergie. En revanche, les ampoules LED utilisent 95 % de leur électricité pour produire de la lumière. Cela signifie qu’ils nécessitent beaucoup moins d’électricité pour produire plus de lumière.
Afin de réduire davantage la consommation d’énergie et les coûts, Groeneveld-BEKA a modernisé le compresseur existant dans les opérations de fabrication de l’usine de Pegnitz. La nouvelle unité réduit la consommation d’énergie de 19 % par an.
« La réduction de notre consommation d’énergie compense tous les coûts supplémentaires que nous avons en achetant de l’énergie renouvelable », explique Simon. « Il ne suffit pas d’acheter simplement du renouvelable. Nous avons la responsabilité de réduire notre dépendance énergétique en premier lieu. C’est une question d’équilibre.
Les équipes EHS mondiales et locales de Timken travaillent ensemble pour faire progresser les pratiques durables de l’entreprise. Découvrez comment nous recueillons et analysons les données d’entreprise pour améliorer la durabilité dans le monde entier – et comment notre équipe de Sosnowiec, en Pologne, réutilise la vapeur des compresseurs pour chauffer une installation de production entière.
Last Updated: 2022/10/14
Published: 2022/10/12