Développement durable
Développement durable : Bonnes pratiques commerciales
Alors que la communauté mondiale est témoin de l’aggravation des effets du changement climatique, de plus en plus de consommateurs choisissent des produits qui respectent les normes de développement durable.
Ingénierie d’application
- Nous développons des solutions axées sur le client pour la nouvelle génération des problèmes et applications les plus difficiles au monde.
Besoin du marché
- Nous innovons en matière de technologies de produits et de processus axées sur l’évolution des besoins du marché et les tendances émergentes.
Expertise spécialisée
- Nous sommes mondialement reconnus pour notre expertise spécialisée dans la gestion du frottement, la science des matériaux et la transmission de puissance.
Le processus d’ingénierie durable de Timken, décrit dans son rapport sur la Responsabilité sociale des entreprises (RSE), détaille les façons dont les produits de Timken® font progresser les objectifs de développement durable de l’entreprise et de ses clients. Scott Hyde, scientifique principal de l’équipe R&D de Timken, a contribué à la description et la documentation ce que Timken fait depuis de nombreuses années. Il a travaillé sur l’efficacité tout au long de ses 30 ans de carrière chez Timken, un travail qui joue un rôle important dans les efforts actuels de développement durable.
L’avantage de Timken en matière de développement durable
« La fonction de base d’un roulement est de transférer le mouvement de manière à réduire la friction », explique Hyde. « Nous avons amélioré les conceptions originales au fil des ans, mais à la base, un roulement est un produit intrinsèquement efficace. »
Les roulements sont également fabriqués en acier, « le matériau le plus recyclable qui soit », précise-t-il. « La plupart de l’acier que nous achetons provient de ferraille recyclée, et la majorité de nos roulements sont 100 % recyclables. »
Le développement durable ne s’arrête pas là. Au fil des ans, les ingénieurs Timken ont continué à optimiser la conception des roulements. Les roulements à haute densité de puissance et économes en carburant (PDFE) de Timken en sont un exemple, fournissant plus de couple et de puissance dans un plus petit volume pour aider les constructeurs automobiles à faire la transition vers les véhicules électriques.
Les ingénieurs de Timken s’efforcent constamment d’optimiser les roulements contre les pertes de puissance, en proposant des solutions qui dépassent systématiquement les normes du secteur et les attentes des clients. Le travail sur la durabilité des produits n’est pas seulement une question de performance, il s’agit aussi de faciliter l’installation et l’entretien, de réduire les étapes et les exigences, et de prolonger la durée de vie grâce à des calculs et à des techniques de modélisation prédictive.
« Nous avons une approche holistique du développement durable », explique M. Hyde. « Nos produits aident les clients à réduire leurs coûts énergétiques à chaque étape du cycle de vie du produit. »
« Nous avons amélioré les conceptions originales au fil des ans, mais à la base, un roulement est un Produit intrinsèquement efficace. »
Scott Hyde
Scientifique principal, Timken R&D
Le passage à une fabrication plus efficace
Les nouveaux processus rendent aussi la fabrication plus efficace. En 2014, les usines Timken ont commencé à installer des processus de traitement thermique alternatifs à leur processus historique de cémentation au carbone avec des processus de trempe plus efficaces et respectueux de l’environnement. « Avec la cémentation au carbone, les produits peuvent rester dans un four pendant plus d’une semaine pour atteindre leurs exigences de résistance de conception », explique Hyde. « Les techniques de trempe à cœur réduisent considérablement les temps de four. De plus, Timken utilise des procédés de trempe par induction, qui permettent une technologie de chauffage à la demande. »
Ces processus continuent d’être affinés. « Aujourd’hui, nous utilisons également le trempage bainitique, qui réduit la distorsion du produit, de sorte qu’il y a moins d’apport de matière et de déchets », dit-il. « Alors que le traitement thermique précédent nécessitait que différentes références soient traitées séparément, le trempage bainitique nous permet de combiner différentes tailles d’anneaux ensemble, afin que nous puissions charger les fours plus efficacement. »
Hyde est fier du rôle qu’il joue pour rendre la fabrication plus durable chez Timken. « Il peut être difficile de concevoir exactement les performances appropriées », dit-il. « Mais avec un siècle d’expertise en science des matériaux et en métallurgie, Timken est équipée du savoir-faire pour fournir des roulements sûrs et fiables en utilisant des processus plus efficaces. »
Les bonnes pratiques d’entreprise sont bonnes pour la planète
Les efforts de développement durable de Timken vont bien au-delà des roulements. Les systèmes de lubrification automatique de Groeneveld-BEKA, par exemple, réduisent le gaspillage de graisse et la contamination des sols, et les équipes du monde entier mettent en œuvre des solutions créatives pour rendre les usines Timken plus durables. L’usine Groeneveld-BEKA à Wannberg, en Allemagne, est déjà alimentée à 100 % par des sources d’énergie renouvelables.
Ce n’est pas seulement une question de responsabilité sociale. Au fur et à mesure que Timken réduit son empreinte carbone, elle réduit également les coûts pour les clients et l’entreprise. « Tout ce que nous pouvons faire pour économiser de l’énergie est également bon pour l’entreprise », déclare M. Hyde. « À mesure que nous construisons des processus plus efficaces et durables, nous devenons une entreprise meilleure et plus forte. »
Aujourd’hui, l’énergie renouvelable est le plus grand secteur du marché final de Timken. Découvrez comment les produits de Groeneveld-BEKA contribuent à la croissance de l’énergie éolienne.
Published: 2023/08/9