Liderazgo
Soluciones Rollon 7th Axis: Permitir que robots sofisticados ‘caminen’
Liberando el potencial del Séptimo Eje
En todas las industrias, los robots completan tareas a niveles de velocidad, precisión y eficiencia que ayudan a los humanos a lograr más con menos. Los fabricantes continúan presionando a los diseñadores de máquinas para que construyan líneas de producción automatizadas que produzcan mayores rendimientos y retornos de inversión de capital. En respuesta, muchos diseñadores están yendo más allá de los seis ejes tradicionales (adelante, atrás, arriba, abajo y de lado a lado) hacia un «séptimo eje» que esencialmente da soporte a equipos previamente estacionarios.
Rollon es líder en movimiento lineal y forma parte del amplio portafolio de soluciones de control de movimiento y transmisión de energía de The Timken Company. Como uno de los principales proveedores de soluciones de movimiento lineal en toda Europa, Rollon, con sede en Italia, se está convirtiendo rápidamente en una autoridad influyente en el diseño en el mercado mundial de automatización de fábricas.
A través de su experiencia en el diseño y fabricación de soluciones de sistemas de séptimo eje, Rollon ayuda a los fabricantes de máquinas a aumentar la libertad de maniobrabilidad de los brazos robóticos en una variedad de aplicaciones. Mire el sistema en acción:
«Los sistemas actuales de Six Axis utilizan robots que están fijos permanentemente en una única estación de trabajo», dice Yuji Hayashi, gerente de ventas de actuadores y sistemas de Rollon en Asia Pacífico. “Nuestra misión con los sistemas Seventh Axis es diseñar formas para que estos robots ‘caminen’ y sean más productivos. Proporcionamos a los diseñadores de máquinas conocimientos y productos que se pueden personalizar e integrar fácilmente en sus propios diseños de sistemas. Para los fabricantes que operan estas líneas automatizadas, nuestra tecnología puede ayudarlos a llevar su productividad, precisión y seguridad en el lugar de trabajo a nuevas alturas, al tiempo que les ayuda a llevar sus productos al mercado más rápido”.
Sistema de lanzadera del séptimo eje en funcionamiento
Un solo robot puede hacer el trabajo de varios moviéndose a largas distancias (y entre múltiples estaciones de trabajo) a través de una línea de sistema de actuador integrado que opera en el séptimo eje . La base incluye un conjunto de rieles, travesaños de acero ajustables y pies que montan el sistema en su lugar. Las placas adaptadoras permiten montar brazos robóticos de forma segura en los travesaños. Los sistemas de lubricación de rieles y cremalleras de alta ingeniería respaldan los bucles potencialmente infinitos de cada robot.
Cada sistema está impulsado por cajas de cambios seleccionadas a medida. El «cerebro» de la operación viene en forma de características como interruptores de proximidad y opciones de sistema anticolisión. La versatilidad del diseño también permite el montaje en suelo, techo o pared según los requisitos.
«Hemos aplicado más de 40 años de experiencia en el diseño y producción de productos de movimiento lineal para crear sistemas de séptimo eje en siete tamaños diferentes, con la capacidad de mover cualquier tipo de robot que pese hasta 2000 kg (4409 lb)», dice Yuji . «Nuestra oferta y experiencia permiten a los fabricantes de máquinas centrarse en lo que mejor saben hacer y confiarnos los aspectos de movimiento lineal de sus proyectos».
El enfoque refleja cómo los ingenieros de todas las líneas de productos de Timken innovan para el futuro. «Timken y Rollon cuentan con un personal técnico muy sólido que resuelve problemas mediante ingeniería, fabricación de productos de primera calidad y un servicio excepcional», continúa Yuji. «Nuestro conocimiento colectivo en transmisión de potencia y control de movimiento significa que podemos desarrollar soluciones duraderas a un ritmo muy rápido».
Personalización del séptimo eje para mercados/clientes globales
Los sistemas Rollon Seventh Axis son adecuados para cualquier instalación de fabricación de precisión que busque aumentar la cantidad de tareas que puede realizar un solo robot. También se pueden integrar en sistemas robóticos de seis ejes existentes en industrias como la automatización de máquinas herramienta, la fabricación de electrodomésticos y productos electrónicos y la producción de automóviles.
«Hemos ayudado a los productores de electrodomésticos de Italia a acortar los tiempos de ciclo de bienes de consumo de alta demanda como los lavavajillas», señala Yuji. En Japón, país que ocupa el tercer lugar en producción de automóviles y suministra el 10 por ciento de los vehículos del mundo [1] , los fabricantes de maquinaria están interesados en lograr los mismos resultados para sus clientes del sector del automóvil.
Dos instalaciones recientes de Rollon Seventh Axis se realizaron en proveedores automotrices con sede en Japón que fabrican transmisiones y otros componentes del tren motriz. En una instalación, Seventh Axis está integrado en largas líneas de mecanizado donde soportes robóticos de carga y descarga mueven piezas de trabajo pesadas de una máquina de trabajo a otra. En una instalación diferente, la tecnología de Seventh Axis ayuda a los robots a mover grandes láminas de metal dentro y fuera de una operación de tratamiento térmico, un trabajo que es extremadamente peligroso para los humanos.
«Si bien cada región, industria y cliente global tiene diferentes filosofías y tecnologías, estamos viendo que todos sienten curiosidad por la próxima ola de innovación en automatización», dice Yuji. «Seventh Axis es definitivamente parte de ese futuro, y Rollon está listo para aplicar nuestras tecnologías para resolver los desafíos de los clientes, sean cuales sean y estén donde estén».
Conozca más sobre las soluciones del sistema Rollon Séptimo Eje .
Last Updated: 2023/10/24
Published: 2021/02/13