Productos

Los soportes más confiables del mundo: para los trabajos más difíciles del mundo

Adrian Menzies (derecha), uno de los expertos en soportes de Timken, comparte por qué quienes instalan y mantienen los equipos industriales más desafiantes del mundo eligen soportes de alta ingeniería para un rendimiento en el que pueden confiar.

¿Qué tipo de industrias confían en los soportes de Timken®?


Timken tiene una de las líneas más amplias de soluciones de rodamientos montados de la industria, por lo que brindamos servicio a casi todas las aplicaciones que utilizan estos rodamientos. Nuestros productos se ejecutan en las áreas más contaminadas en metales primarios, tratamiento de agua, fabricación de cemento, minería e instalaciones de procesamiento de alimentos y azúcar. El mantenimiento suele ser un desafío en muchas de estas aplicaciones, por lo que exigen soluciones con mayor rendimiento para mantener fuera la humedad y la contaminación, con la expectativa de confiabilidad a largo plazo.

Con una línea de productos de soportes tan extensa, ¿cuál le parece más impresionante?


Nuestros soportes bipartidos con rodamientos de rodillos cilíndricos son impresionantes porque todos los componentes están divididos en el eje, por lo que es rápido y fácil de instalar y mantener. Esto es crucial para un sitio como una instalación de tratamiento de agua, donde el equipo funciona sumergido en agua. Desea reemplazar esos soportes con poca frecuencia porque es difícil acceder a ellos y debe evitar el tiempo de inactividad. Si el equipo deja de funcionar, corre el riesgo de liberar agua sin tratar al medio ambiente, y eso no es aceptable. Nuestros soportes bipartidos con rodamientos de rodillos cilíndricos ayudan a evitar una situación como esta y hacen que estas operaciones sean más seguras y sustentables para el medio ambiente.

¿Cómo encajan los soportes bipartidos con rodamientos de rodillos cilíndricos en el resto de la línea de soportes de Timken?


Nuestros ingenieros de ventas y servicio lo han visto todo en el campo, y nuestra amplia gama de soportes lo refleja. El diseño cilíndrico bipartido hace que la instalación en posiciones difíciles sea mucho más fácil, mientras que nuestros soportes resistentes a la corrosión están fabricados para satisfacer requisitos específicos de seguridad alimentaria, como lavados cáusticos. Ya sea que nuestros clientes necesiten manejar cargas axiales y radiales elevadas o evitar una contaminación específica, hemos diseñado productos de soportes de Timken que se adaptan a los requisitos de su aplicación.

¿Cómo encajan los soportes bipartidos con rodamientos de rodillos cilíndricos en el resto de la línea de soportes de Timken?


Nuestros ingenieros de ventas y servicio lo han visto todo en el campo, y nuestra amplia gama de soportes lo refleja. El diseño cilíndrico bipartido hace que la instalación en posiciones difíciles sea mucho más fácil, mientras que nuestros soportes resistentes a la corrosión están fabricados para satisfacer requisitos específicos de seguridad alimentaria, como lavados cáusticos. Ya sea que nuestros clientes necesiten manejar cargas axiales y radiales elevadas o evitar una contaminación específica, hemos diseñado productos de soportes de Timken que se adaptan a los requisitos de su aplicación.

¿Cómo utiliza Timken su inteligencia colectiva para crear un diseño de soporte exitoso?


Detrás de nuestras piezas cilíndricas bipartidas y de toda la línea de soportes se encuentra un equipo de excelentes ingenieros de aplicaciones y diseño y profesionales en el campo de la fabricación. Nuestro conocimiento es lo que diferencia a los productos Timken de los de nuestros competidores. Nuestros expertos han creado tecnologías de sellado que pueden adaptarse a diversos desafíos de niveles de contaminación. Nuestras capacidades de fabricación añaden precisión y rendimiento, y la selección del material del soporte ofrece mayor resistencia, durabilidad y vida útil.

Revise nuestra línea completa de soportes aquí.






Adrian Menzies ha trabajado en la industria mundial de rodamientos durante 32 años. Es uno de los principales expertos de la empresa en rodamientos soportados. A lo largo de su carrera, ha visto a los rodamientos funcionar y fallar en casi todos los tipos de aplicaciones, desde el tratamiento del agua hasta la minería. Le apasiona el avance de la tecnología de rodamientos para ofrecer productos de alto rendimiento que mantengan a los clientes funcionando de manera eficiente.