Comunidad

A la vanguardia en el combate aéreo contra los incendios

Matt Carl, un especialista en ingeniería de aplicaciones de Timken, comprende el importante papel de la tecnología de Timken en la lucha contra los incendios forestales de grandes proporciones. Los bomberos aéreos confían en las soluciones de Timken para ayudar a salvar vidas, proteger las propiedades y preservar el medio ambiente. Es el tipo de trabajo crítico que tiene un impacto real en las comunidades de todo el mundo y agrega otra capa de satisfacción laboral para aquellos que contribuyen al esfuerzo.

Carl trabaja con fabricantes de helicópteros en plataformas utilizadas en defensa y aviación civil, incluidos helicópteros usados para la extinción de incendios. Los rodamientos Timken® se utilizan en aplicaciones críticas como cajas de engranajes de rotor principal, intermedio y de cola.

“Estos helicópteros no vuelan sin Timken”, aseguró Carl. “Timken es la fuente de rodamientos para muchos helicópteros porque no hay nadie más calificado en muchas de las posiciones. Eso dice mucho sobre nuestra experiencia y la importancia de nuestro trabajo”.


“Timken es la fuente de rodamientos para muchos helicópteros porque no hay nadie más calificado en muchas de las posiciones. Eso dice mucho sobre nuestra experiencia y la importancia de nuestro trabajo”.

Matt Carl
especialista en ingeniería de aplicaciones de Timken


A bordo del helicóptero de extinción de incendios más grande y sofisticado del mundo

El cambio climático ha aumentado la frecuencia e intensidad de los incendios forestales y, en 2021, se registraron incendios récord en diversas regiones como Siberia, Grecia y los EE. UU.[1] Los bomberos terrestres y los helicópteros tradicionales de extinción de incendios ya no son suficientes.

Los equipos están recurriendo a helicópteros más grandes y sofisticados que pueden trabajar de noche para arrojar con precisión mayores cantidades de retardante de fuego. La noche es cuando los incendios son más débiles debido al aumento de la humedad y a la disminución del viento.

A menudo, los helicópteros de extinción de incendios son helicópteros de defensa retirados y adaptados para la extinción aérea de incendios. Algunos son los más grandes del mundo, capaces de absorber 3000 galones (11300 litros) de agua de una fuente en 90 segundos. Las computadoras y la visión nocturna ayudan a los pilotos a dejar caer agua o retardante de llama con precisión.

En otros casos, se han renovado aeronaves cisterna, con una mayor capacidad de 1000 galones (3800 litros) y sistemas de snorkel para el abastecimiento desde cualquier fuente de agua en cualquier momento, así como sistemas electrónicos especiales para recolectar información, evaluar la efectividad de las caídas e identificar objetivos.

Timken también proporciona rodamientos para un helicóptero “todo en uno” de misión múltiple construido específicamente para la extinción aérea de incendios. Puede transportar hasta 11 bomberos forestales, su equipamiento y 1000 galones (3800 litros) de agua. También es el helicóptero más flexible de la industria debido a sus reconfiguraciones en vuelo para adaptarse a tareas de búsqueda y rescate, rescates con izado y transporte médico.

Creando impacto en todas las aplicaciones

Con 26 años de trayectoria en Timken, 20 de ellos trabajando con clientes de helicópteros, Carl afirmó que todavía le entusiasma su trabajo debido a las aplicaciones únicas. Él y sus colegas tienen la posibilidad de aplicar sus conocimientos para crear nuevos diseños para nuevos desafíos. En el mundo de los helicópteros, eso sucede con frecuencia.

Los helicópteros no utilizan rodamientos estándar de “catálogo”. Esto se debe a que los rodamientos deben soportar condiciones extremas y adaptarse al diseño exclusivo de cada fabricante de helicópteros. Los ingenieros de Timken trabajan con cada cliente para superar las exigentes condiciones de funcionamiento con el paquete más ligero posible.

Los ingenieros buscan soluciones ligeras para cargas pesadas. Esto significa que los rodamientos están diseñados para caber en un paquete pequeño, pero técnicamente pueden manejar las mismas cargas que un rodamiento mucho más grande. Cuanto menos peso en el helicóptero, mayor será el peso que el rodamiento puede ayudar a soportar en términos de pasajeros o retardador de fuego.

Para soportar altas temperaturas, los ingenieros de Timken especifican aceros especiales y desarrollan técnicas de tratamiento térmico para la fabricación de los rodamientos. También personalizan los perfiles de diseño internos de cada rodamiento de helicópteros para tolerar las duras condiciones de desalineación. Se necesita un nivel de experiencia técnica y capacidad de fabricación que los clientes saben que Timken puede proporcionar.

Aunque su función a veces le exige abordar la ingeniería desde un plano micro, Carl señaló que es gratificante ver cómo incluso las pequeñas innovaciones de diseño contribuyen a un mundo más seguro y eficiente.

“Tengo muchos amigos que trabajan en ingeniería mecánica”, dijo. “Estoy seguro de que lo que hacen también es genial, pero en Timken nuestro trabajo juega un papel importante en todo, desde vuelos comerciales seguros hasta la generación de energía renovable. Lo que hacemos realmente marca la diferencia”.

____________________________________________________________________________

El crecimiento de la energía eólica en China supera las expectativas. El equipo de ingeniería de servicio de Andy Zhou proporciona un apoyo vital para la industria.