SPINEA spielt eine zentrale Rolle bei der Umgestaltung der Städte der Welt

Die Weltbevölkerung wächst jährlich um etwa 1,1 % und die städtischen Zentren, die den Großteil dieses Wachstums aufnehmen, stoßen an die Grenzen dessen, was die heutigen Technologien und Organisationsstrukturen bewältigen können. Siebzig Prozent der klimaschädlichen Emissionen stammen aus den Städten, und die Verkehrsüberlastung hat ein unerträgliches Ausmaß erreicht.

Öffentliche Verkehrsmittel, Roboter und Elektrofahrzeuge werden alle eine Rolle bei der Lösung spielen, aber die EDAG Group, ein führender globaler, unabhängiger Ingenieurdienstleister, geht die Sache ganzheitlich an und integriert viele bisher getrennte Systeme in ein einziges, integriertes „Smart City“-Ökosystem, das sauberer, sicherer, effizienter und besser vernetzt ist.

Um die Roboter im Zentrum dieses Ökosystems anzutreiben, setzt EDAG auf maßgeschneiderte DriveSpin®-Aktuatoren von SPINEA. Und so funktioniert es:

Im Zentrum der EDAG-Lösung steht eine vernetzte Flotte modularer Roboter, die in der Lage sind, die verschiedenen Dienstleistungen, die das Leben in der Stadt erfordert, wie Müllentsorgung, Gartenarbeit, Transport, Lieferungen, Straßenreinigung und vieles mehr, autonom zu erledigen. Die EDAG CityBots werden rund um die Uhr in definierten Bereichen eingesetzt, in denen private Fahrzeuge, mit Ausnahme von Fahrrädern, nicht mehr erlaubt sind. Der softwareoptimierte Verkehrsfluss wird die Umweltverschmutzung und den Stress reduzieren, so dass die Menschen, die dort leben und arbeiten, mehr Komfort, Mobilität und Sicherheit genießen können.

[Embed]https://youtu.be/EToawaD519Y[/embed]

Das modulare EDAG CityBot-System basiert auf einem einzigen, elektrisch betriebenen Traktor, der durch das Hinzufügen diverser Anbaugeräte auf fast unendlich viele Arten eingesetzt werden kann. „Die Idee ist, einen konstanten Verkehrsfluss in der Stadt zu schaffen“, sagt Josef Strohbach, Gebietsverkaufsleiter bei SPINEA. Wenn ein Traktor eine Aufgabe erledigt hat, wechselt er zu einem anderen Modul über und erledigt eine andere Aufgabe. Während einige Aufgaben tagsüber erledigt werden müssen, können andere in der Nacht erledigt werden, wodurch der Verkehrsfluss ausgeglichen wird.

Das SPINEA-Team arbeitet mit der EDAG Group zusammen, um DriveSpin-Aktuatoren für die elektrischen Radnabenmotoren des Traktors zu liefern. Diese sorgen für eine effiziente Allradlenkung, die es ermöglicht, jedes Rad unabhängig voneinander vorwärts, rückwärts, nach oben, nach unten und seitwärts zu bewegen.

Unbegrenzte Anwendungsfälle. Eine gängige SPINEA-Lösung.

„Es gibt nur wenige Produkte auf der Welt, die die Anforderungen an den Platzbedarf und die Drehmomentdichte für diese Anwendung erfüllen“, sagt Strohbach. Um in den verfügbaren Bauraum zu passen, müssen die Aktuatoren möglichst klein und flach sein und dabei das erforderliche Drehmoment liefern, damit der Traktor in jeder Situation präzise lenken kann.


„Es gibt nur wenige Produkte auf der Welt, die die Anforderungen an den Platzbedarf und die Drehmomentdichte für diese Anwendung erfüllen.“

Josef Strohbach
Gebietsverkaufsleiter, SPINEA

Vertikaler Platz hinzugefügt

DriveSpin-Aktuatoren kombinieren das TwinSpin®-Untersetzungsgetriebe von SPINEA mit einem AC-Servomotor. „Es ist nicht typisch für ein Getriebe, dass es kontinuierlich arbeitet, aber unsere Zykloidgetriebe sind ideal für die EDAG CityBot-Arbeit rund um die Uhr“, sagt er.

Als sich das EDAG-Team an SPINEA wandte, arbeitete es unter Zeitdruck, und der Standard-Aktuator von SPINEA erfüllte die technischen Vorgaben mit auf die Anwendung zugeschnittenen Modifikationen. „Die Modularität unserer DriveSpin-Aktuatoren ermöglicht eine schnelle Entwicklung“, sagt Strohbach. „Unser Team war in der Lage, schnell zu reagieren und sich auf den Kunden einzustellen.“

die

Die Zukunft der Städte der Welt gestalten

Die EDAG Group hat das CityBot-Ökosystem in ihrer Einrichtung in Fulda getestet und geht nun in die nächste Phase über, indem sie ein größeres System im lebenden Labor „Campus Free City“ des Frankfurter Deutsche Bank Parkstadions testet, das vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr finanziert wird. Dort werden die EDAG CityBots alles Mögliche erledigen, vom Transport mobilitätseingeschränkter Besucher über das Bewässern von Bäumen bis hin zur Versorgung der Bierstände. Die Testphase soll bis kurz vor den Spielen der UEFA-Europameisterschaft 2024 im Juni dauern.

EDAG führt Gespräche mit Flughäfen und Städten auf der ganzen Welt, um das EDAG CityBot-Ökosystem in die lokale Infrastruktur zu integrieren. Es ist eine aufregende Zeit, sagt Strohbach. „Es handelt sich um eine völlig neue Technologie und Anwendung für das Transportwesen und für SPINEA. Wir freuen uns, so früh in den Prozess eingebunden zu sein – um die Zukunft der Mobilität und der Städte der Welt mitzugestalten.“


Timken arbeitet mit Herstellern zusammen, um die Effizienz und Leistung zu steigern, während der Markt für elektrische Nutzfahrzeuge weltweit expandiert. Lesen Sie mehr.
Spinea DriveSpin Standard actuators.