Erntende Ergebnisse: Timken-Portfolio liefert Ergebnisse für die Landwirtschaft

Viele aktuelle Krisen verdichten sich zu einem „perfekten Sturm“ für die globale Ernährungsunsicherheit. Der Krieg in der Ukraine; blockierte Getreideexporte; prekäre Lieferketten; steigende Preise für Düngemittel, Treibstoff und Lebensmittel; Klimawandel; und die anhaltenden Auswirkungen von COVID-19. Da die Weltbevölkerung bis 2050 voraussichtlich um 2,2 Milliarden Menschen wachsen wird, müssen landwirtschaftliche Betriebe nach Angaben der Association of Equipment Manufacturers etwa 70 Prozent mehr Lebensmittel produzieren als derzeit. Während neue Technologien dazu beitragen, das Ertragspotenzial von Ackerflächen zu maximieren, sind Effizienz und Betriebszeit besonders wichtig, um Lücken in der landwirtschaftlichen Produktion zu minimieren.

Timken spielt an dieser Front eine historische Rolle hinter den Kulissen und verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung im Dienste der Agrarindustrie. Tatsächlich produzierte das Unternehmen Lager für einige der ersten Traktoren in Nordamerika. Heute stellt Timken eine Vielzahl von Produkten her, die präzise auf die besonderen Herausforderungen landwirtschaftlicher Geräte zugeschnitten sind – damit die Landwirte, die auf sie angewiesen sind, den immer dringender werdenden Bedarf der Welt an Nahrungsmitteln besser decken können.

„Das sind gewiss gewaltige Herausforderungen“, sagt Mark Stangl, Manager der globalen Marketingabteilung von Timken. „Die Elemente waren schon immer ein Faktor in der Landwirtschaft, nur wenige Branchen benötigen eine größere Vielfalt an Gerätetypen und -größen, und die Maschinen müssen unter oft schmutzigen, rauen und rauen Bedingungen zuverlässig funktionieren.“

„Je mehr sich die Dinge in der Branche ändern, desto wertvoller wird unser Wissen, denn Veränderungen haben schon immer unsere technische Kompetenz bestätigt.“

Mark Stangl
Manager, Globales Marketing

Lage des Landes

Stangl ist seit 25 Jahren Timken-Veteran und von Beruf Ingenieur. Er wuchs in einer kleinen Bauerngemeinde in Iowa auf.

„Das liegt mir sehr am Herzen, weil die Landwirtschaft ein Familienberuf war“, sagt Stangl. „Es ist also ziemlich interessant zu sehen, wie es vor 45 Jahren war, als ich mit meinem Großvater auf seinem Traktor fuhr und sah, wie hochentwickelt die Landwirtschaft wird.“

Heute hat Stangl einen umfassenden Überblick über globale Agrartrends: Makroabwanderung aus ländlichen Agrargebieten auf der ganzen Welt, veränderte landwirtschaftliche Eigentumsmodelle, die skalierte Ausrüstung, die eingesetzt wird, um die Einschränkungen der verringerten Arbeitskräfte auszugleichen, der Übergang weg von fossilen Brennstoffen Kraftstoffe, die Optimierung des Wasserverbrauchs und das Aufkommen der „Präzisionslandwirtschaft“ – die den Einsatz von Maschinen beschreibt, die mithilfe künstlicher Intelligenz die Variabilität innerhalb des Feldes beobachten, messen und darauf reagieren können.

„Was wir heute von einem Traktor erwarten, ist ganz anders als vor 30 Jahren“, sagt Stangl. „Als ich ein Kind war, überlebten Bauern nur dann wirklich, wenn sie wussten, wie man ihre Ausrüstung repariert. Sie waren Schweißer; Sie waren Mechaniker. Heutzutage macht man das mit einem Traktor im Wert von einer halben Million Dollar nicht mehr.“

Dennoch ändern sich einige Dinge nicht.

„Selbst mit dem Aufkommen autonomer Traktoren und Geräte gibt es immer ein enges Zeitfenster, das für die Betriebszeit entscheidend ist“, sagt Stangl. „Hier kommt es auf die Qualität der Teile Ihrer Maschinen an, denn Sie haben es mit etwas zu tun, das wächst, lebt und reift, und dann müssen Sie es ernten, bevor es zu spät ist, bevor die Zitrusfrüchte zu reif werden. zum Beispiel, oder bevor der erste Frost kommt.“

Die Ketten der Diamond-Serie bieten Anbaurollenketten, Förderketten mit doppelter Teilung und Spezialketten für die Landwirtschaft. Hier wird das Rotationssystem eines modernen Mähdreschers gezeigt.

Die Spreu vom Weizen trennen

Stangl erkennt auch, dass Timken in der Lage ist, seine Führungsrolle im Dienste des sich entwickelnden Sektors aufrechtzuerhalten.

„Unsere Kunden wissen, dass wir nicht nur Produkte verkaufen; Wir sind Partner, die bei der Lösung von Problemen helfen“, sagt er. „Unsere Ingenieure sind bestrebt, die Komplexität der Aufgaben jedes einzelnen Maschinenteils zu verstehen. Dies fließt in ihre Konstruktionen ein, um sicherzustellen, dass das jeweilige Werkzeug die Aufgabe erfüllen kann, für die es entwickelt wurde, sei es die Bodenbearbeitung, das Pflanzen oder die Ernte. Und gleichzeitig wird unser Wissen umso wertvoller, je mehr sich die Dinge in der Branche ändern, denn Veränderungen haben unsere Ingenieurskompetenz schon immer bestätigt.“

Dies ist zum Teil ein Beweis für die starke Kultur der Zusammenarbeit, die Timken nicht nur mit seinen Kunden, sondern auch mit seinen eigenen Talenten pflegt.

„Unsere Struktur ist auf Querkommunikation ausgerichtet, wobei Spezialisten unterschiedlicher Fachgebiete zusammenarbeiten“, sagt Stangl. „Aus Erfahrung wissen wir, dass dies absolut dazu beiträgt, unser kollektives Wissen zu vertiefen und unsere Ingenieurteams in die Lage zu versetzen, Lösungen für eine Reihe von Anwendungen bereitzustellen.“

Darüber hinaus hat Timken seine Belegschaft und sein Fachwissen recht aktiv erweitert. In den letzten 12 aufeinanderfolgenden Jahren hat das Unternehmen eine Reihe strategischer Akquisitionen durchgeführt, die sein Portfolio an mechanischen Kraftübertragungen erheblich erweitert, seine globale Führungsrolle bei automatischen Schmiersystemen gefestigt und seine Marke auf andere für den Agrarsektor relevante Weise gestärkt haben.

„Letztendlich ist das Ganze nur so gut wie die Summe seiner Teile“, sagt Stangl. „Das ist es, was Timken in jedem Markt, den es bedient, erfolgreich macht. Und in der Landwirtschaft ist es letztendlich das, was dazu beiträgt, Lebensmittel auf Regalen und Tischen zu platzieren.“

Besten der Besten

Die Lager, Schnecken, Ketten, Riemen, Kupplungen und automatischen Schmiersysteme von Timken sind alle speziell dafür konzipiert, die Leistung von landwirtschaftlichen Geräten zu verbessern, von Traktoren und Erntegeräten bis hin zu einer breiten Palette landwirtschaftlicher Geräte.

Getreidekopf und Zuführförderer

  • Drives® Schnecken
  • Timken® Kegelrollenlager
  • Kette der Diamond®-Serie

Automatisches Schmiersystem

  • Groeneveld-BEKA® Automatisches Schmiersystem

Rad- und Raupenantriebe

  • Timken® Kegelrollenlager

Entlader

  • Timken® Kegelrollenlager
  • Drives® Schnecken

Panzertransfer

  • Drives® Schnecken
  • Timken® Kegelrollenlager

Siebe, Messer, Drescher und Förderer

  • Timken® Super-Ag Drive® Riemen
  • Kette der Diamond®-Serie
  • Timken® Kegelrollenlager
  • Timken® montierte Lager
Timken-Lager
Groeneveld-Beka-Logo
Timken-Riemen

Erfahren Sie, wie die automatischen Schmiersysteme von Groeneveld-BEKA die Digitalisierung und Automatisierung in der Lebensmittelverarbeitung ermöglichen, um eine sichere und effiziente Produktion von Grundnahrungsmitteln wie Getreide, Gemüse und Konserven zu unterstützen.