Energieverantwortlich sein

Deutschland ist bereits führend in Europa bei der Erzeugung erneuerbarer Energien und plant, bis 2030 80 % erneuerbare Energien und bis 2035 100 % erneuerbare Energien zu nutzen. Der Umzug wird die Emissionen des Landes erheblich reduzieren und eine größere Energieunabhängigkeit schaffen.

Im bayerischen Wannberg ist die neueste Anlage von Groeneveld-BEKA dieser Kurve voraus. Es ist Teil eines globalen Timken-Fertigungsnetzwerks, das reduziert, wiederverwendet, recycelt und in eine nachhaltigere Welt investiert. Das Werk, das automatische Schmiersysteme für Windenergie und mobile Industrieanwendungen herstellt, wird bereits zu 100 % mit erneuerbaren Energiequellen betrieben.

Es trägt dazu bei, dass Timken seine eigenen globalen Nachhaltigkeitsziele erreicht . Bis 2030 ist es das Ziel von Timken, die Intensität der Treibhausgasemissionen um 50 % gegenüber dem Ausgangswert von 2018 zu reduzieren.

100 % erneuerbar ist „die Investition wert“

Thomas Simon, Werksleiter, teilt mit, dass die Einrichtung bei ihrer Eröffnung im Jahr 2019 über ihren lokalen Energiepartner zu 92 % erneuerbare Energie nutzte. Bald erfuhr das Managementteam der Einrichtung, dass es 100 % erneuerbare Energie erreichen konnte, indem es in ein Nachhaltigkeitsprogramm mit dem Lieferanten investierte. Groeneveld-BEKA ist der Ansicht, dass die gesamte Energie, die an die Wannberg-Anlage geliefert wird, aus Wind-, Sonnen-, Wasser- und Bioenergiequellen stammt.

Das ist im Vergleich zum aktuellen Gesamtenergiemix Deutschlands, wo 51 % aus erneuerbaren Quellen, 24 % Kohle, 12 % Erdgas, 12 % Kernkraft und 1 % aus anderen Quellen stammen.

„Timken und Groeneveld-BEKA sind stets auf der Suche nach effizienten Möglichkeiten, erneuerbare Energiequellen zum Nutzen unserer Gemeinden, Kunden und Betriebe zu nutzen“, bemerkt Simon. „Menschen wollen mit Unternehmen zusammenarbeiten, die ihren Teil dazu beitragen, die Welt besser zu machen.“

Problemlösung in Aktion: Reduzierung des Energieverbrauchs
Wie Timken besteht Groeneveld-BEKA aus Ingenieuren, die sich im Systemdenken auszeichnen. Es wird immer eine Ursachenanalyse durchgeführt. Es ist wichtig, in die Beschaffung erneuerbarer Energien zu investieren, aber Simon weist darauf hin, dass „das größere Ziel darin besteht, unseren Gesamtenergieverbrauch zu senken“.

Groeneveld-BEKA hat kürzlich zwei Energiesparinitiativen an seinem Hauptsitz und seiner Produktionsstätte in Pegnitz, Deutschland, fünfeinhalb Meilen (acht Kilometer) von der Wannberg-Anlage entfernt, umgesetzt.

Der Standort Pegnitz hat seine traditionellen Beleuchtungssysteme auf Leuchtdioden (LED)-Technologie umgestellt. Herkömmliche Glühbirnen verbrauchen 90 % ihres Stroms in Form von Wärme ineffizient. Nur 10 % werden als Energie genutzt. Im Gegensatz dazu verwenden LED-Glühbirnen 95 % ihres Stroms, um Licht zu erzeugen. Das bedeutet, dass sie viel weniger Strom benötigen, um mehr Licht zu erzeugen.

Um den Energieverbrauch und die Kosten weiter zu senken, rüstete Groeneveld-BEKA den bestehenden Kompressor im Produktionsbetrieb des Werks in Pegnitz auf. Die neue Einheit reduziert den Energieverbrauch jährlich um 19 %.

„Die Reduzierung unseres Energieverbrauchs gleicht alle zusätzlichen Kosten für den Kauf erneuerbarer Energien aus“, erklärt Simon. „Es reicht nicht aus, nur Erneuerbare zu kaufen. Wir haben die Verantwortung, unsere Energieabhängigkeit von vornherein zu reduzieren. Es geht um das Gleichgewicht.“


Globale und lokale EHS-Teams von Timken arbeiten zusammen, um die nachhaltigen Praktiken des Unternehmens voranzutreiben. Erfahren Sie, wie wir Unternehmensdaten sammeln und analysieren , um die Nachhaltigkeit weltweit zu verbessern – und wie unser Team in Sosnowiec, Polen, Dampf aus Kompressoren wiederverwendet , um eine ganze Produktionsanlage zu heizen.