Die Macht der Verbindung

Timken, ein führender Anbieter von Wälzlagern, ging 2016 mit Lovejoy, einem Hersteller von hochwertigen Kupplungen und Kreuzgelenken, eine sorgfältig geprüfte Verbindung ein. Beide Unternehmen nehmen seit mehr als 100 Jahren eine technische Führungsrolle ein, wenn es darum geht, Industrieanlagen effizienter und zuverlässiger zu betreiben.

Heute ist Lovejoy eine von mehreren Timken-Marken, die ein breites Portfolio für die Antriebstechnik bedienen, das für viele wichtige Industriebranchen einen Mehrwert bietet – darunter auch die Windenergie.

Da Windkraftanlagen immer größer und komplexer werden, helfen Antriebslösungen von Timken den Konstrukteuren, die Anlagenleistung zu verbessern und die Windenergie wirtschaftlicher zu machen. Lovejoy arbeitet mit führenden Herstellern von Windkraftanlagen zusammen, um die Effizienz ihrer Antriebsstränge zu steigern.

Lance Kelly, President von Lovejoy und seit 14 Jahren für Timken tätig, sagte, die technische Zusammenarbeit von Lovejoy mit Konstrukteuren von Windkraftanlagen sei eine natürliche Erweiterung der Arbeit von Timken – nämlich die Integration von Hochleistungs-Wälzlagern in die Getriebe und Hauptwellen von Windkraftanlagen.

„Das ist ein gutes Beispiel für die Synergien, die Anlagenkonstrukteure mit Timken erzielen“, sagte Kelly. „Wir sind ein einziger Partner, der eine Vielzahl von technischen Herausforderungen während des langen Entwicklungszyklus einer Windkraftanlage bewältigen kann.“


„Das ist ein gutes Beispiel für die Synergien, die Anlagenkonstrukteure mit Timken erzielen. Wir sind ein einziger Partner, der eine Vielzahl von technischen Herausforderungen während des langen Entwicklungszyklus einer Windkraftanlage bewältigen kann.“ ”

Lance Kelly
President, Lovejoy by Timken


Hauptwelle

  • Verschleißfeste Pendelrollenlager (SRB)
  • TDI-Kegelrollenlager-Upgrade
  • Schmiersysteme

Kupplung

  • Lovejoy-Kupplungen für hohe Drehzahlen

Getriebe

  • Lager-Upgrades
  • H&N-Services

Generator

  • H&N-Nachrüstungen
  • Isolierte Lager

Spezielle Kupplungen für Windkraftanlagen für zuverlässigere Leistung

Kupplungen erfüllen zwei Aufgaben: Sie verbinden Wellen miteinander, um Lasten zu übertragen und Fluchtungsfehler zu kompensieren, um so das System zu schützen und die Lebensdauer des Antriebsstrangs zu verlängern. In Windkraftanlagen dienen sie zur Verbindung von Getriebeabtriebswellen mit Antriebsgeneratoren.

Lovejoy hat spezielle Kupplungen für neue Onshore-Windkraftanlagen entwickelt, die von einem weltweit führenden Hersteller von Windkraftanlagen produziert werden. Die leichten Kupplungen können hohen statischen Lasten bei der Installation widerstehen und sind zur Aufnahme hoher dynamischer Lasten bei Starkwindereignissen ausgelegt. Sie besitzen außerdem die Fähigkeit zur elektrischen Isolierung, um zu verhindern, dass schädliche elektrische Ströme durch die Kupplung selbst geleitet werden.

Laut Matt Baggett, Produktmanager, differenziert sich Lovejoy durch seinen funktionsübergreifenden, kooperativen Ansatz für Forschung und Entwicklung und die intensive technische Beratung mit seinen Kunden.

„Lovejoy arbeitet bei technischen Spezifikationen und Überarbeitungen eng mit den Herstellern von Windkraftanlagen zusammen, um eine kundenspezifische Lösung für die Anwendung zu schaffen“, sagte Baggett. „Diese Kupplung der nächsten Generation wurde entwickelt, um handelsübliche Komponenten zu übertreffen.“

Hinter den Kulissen arbeitete Lovejoy mit den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen (F+E) von Timken in den USA und Indien an Anwendungsmodellierung und Konstruktionsmethodik.

Lovejoy ist stets innovativ und arbeitet jetzt mit einem anderen Timken-Unternehmen – PT Tech – an der Entwicklung einer Kupplung für Windkraftanlagen mit integriertem Drehmomentbegrenzer, der das System vor mechanischer Überlastung schützen soll. Das bedeutet eine zuverlässigere Stromversorgung für die Endnutzer, da es zu weniger Kupplungsausfällen aufgrund eines übermäßigen Drehmoments im System kommt – eine häufige Herausforderung bei Windkraftanlagen, in denen variable Drehzahl- und Lastbedingungen vorliegen.

Da für zukünftige Onshore- und Offshore-Anwendungen noch größere Windkraftanlagen entwickelt werden, geht Lovejoy davon aus, dass seine individuell einstellbaren, integrierten Kupplungen eine neue Leistungsbasis setzen werden, wenn Hersteller ihre speziellen Antriebsstrangkonfigurationen weiterentwickeln.

Unterstützung der Nachhaltigkeit von Anfang bis Ende

Wie seine Fortschritte bei Wälzlagern für Windkraftanlagen haben auch Timkens Fortschritte in der Antriebstechnik weitreichende Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit der Windenergie – sowohl als Geschäft als auch als erneuerbare Energiequelle.

Neben der Zusammenarbeit mit Herstellern von Windkraftanlagen an nachhaltigeren Konstruktionen bietet Timken auch effizienzsteigernde Lösungen für den Aftermarket – von Wälzlagern über Kupplungen bis hin zu automatischen Schmiersystemen.

„Windparkbetreiber wünschen sich einen nachhaltigen Betrieb, der zuverlässig und mit maximaler Betriebszeit läuft“, sagte Kelly. „Wir tragen dazu bei, diese Ergebnisse zu realisieren, indem wir Konstruktionen liefern, die die Spezifikationen der Hersteller von Windkraftanlagen für die Erstausrüstung erfüllen oder übertreffen, bevor sie überhaupt den Betreiber erreichen.“

„Alles, was wir aus technischer Sicht tun, dient der Verbesserung der Effizienz und Zuverlässigkeit der Anwendung“, fuhr Kelly fort. „Wenn wir die Produktivität für Entwickler von Windkraftanlagen verbessern, schaffen wir Mehrwert für Kunden und Endnutzer.“


Erfahren Sie mehr darüber, wie Timken-Ingenieure Hauptwellenlager für die weltweit leistungsstärkste Windkraftanlage entwickelten.